Ce contenu a été traduit automatiquement.
Une automatisation ouverte pour l'ère de l'IA avec Festo AX Controls
Festo AX Controls réunit la commande, le contrôle de mouvement, la visualisation et la connexion au cloud au sein d’une architecture commune. La plateforme prend en charge aussi bien la programmation API selon la norme CEI 61131-3 que les langages de haut niveau tels que Python, et rassemble l’automatisation, l’analyse de données et les applications d’IA.
Un écosystème ouvert élargit les horizons
L'écosystème ouvert constitue une caractéristique essentielle de Festo AX Controls. Les fonctionnalités peuvent être étendues grâce aux applications de Festo, à celles disponibles sur le PLCnext Store ainsi qu'à des solutions proposées par des tiers. La prise en charge de nombreuses normes de communication permet en outre une intégration transparente dans les environnements de machines et de production existants.
La technologie PLCnext de Phoenix Contact constitue la base technologique. En collaboration avec des partenaires, un écosystème d’automatisation ouvert voit le jour. Il associe la technologie de commande, le contrôle de mouvement et la robotique, mais aussi la connexion au cloud, l’IA et le développement logiciel.
Valeur ajoutée pour les clients et les utilisateurs
Les clients bénéficient d’une complexité réduite et d’une mise en œuvre plus rapide des développements de machines, car ils peuvent combiner différents langages de programmation, applications et normes de communication sur une seule et même plateforme. Cette approche ouverte évite la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur unique tout en permettant l’utilisation de technologies open source.
Un projet issu de l’industrie agroalimentaire illustre le fonctionnement de cette approche dans la pratique. Dans ce cadre, le traitement d’images, le contrôle de mouvement, l’interface homme-machine et la connexion au cloud sont regroupés sur le contrôleur de périphérie haute performance CEPE. Alors que le contrôle de mouvement est assuré par CODESYS, une application Python se charge du traitement d’images et de l’analyse des données.
Des performances élevées pour des applications de mouvement exigeantes
La plateforme fait également ses preuves dans le cadre de tâches complexes de contrôle de mouvement. Dans le cadre d’un projet client de l’industrie de l’impression et de l’emballage, le CEPE commande plus de 60 axes synchronisés avec des temps de cycle de l’ordre de quelques millisecondes. Festo AX Controls répond ainsi aux exigences élevées en matière de dynamique, de précision et d’évolutivité.
Le logiciel, moteur de l'innovation
Festo AX Controls comprend des composants logiciels allant du système d’exploitation et du logiciel de commande aux outils de visualisation, en passant par les langages de haut niveau, les outils « low-code » et les outils d’ingénierie. La gamme est complétée par des solutions matérielles évolutives, allant du contrôleur compact CECC-AX au puissant contrôleur périphérique CEPE, en passant par le système modulaire enfichable CPX-R.
« Les logiciels offrent un énorme potentiel d’innovation, tant pour nous, en tant que fabricant de systèmes d’automatisation, que pour nos clients du secteur de la construction de machines et d’installations », explique le Dr Wolfgang Sperling, directeur de la division Electric Automation chez Festo. « Festo AX Controls permet une intégration plus rapide et plus simple de différents composants d’automatisation et accélère l’ingénierie, la mise en service et la programmation des machines et des installations. »
Festo au salon SPS de Nuremberg : hall 9, stand 305
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,33 milliards d'euros en 2025. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.