Sauver des vies dans le monde entier avec des tests de diagnostic ...      
      
        Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une ...      
      Lire le communiqué de presse
     
    
      Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une vitesse inégalée sans avoir besoin de laboratoires biosécurisés coûteux. Ce système de test proche du patient, développé par la société londonienne Fast MDx, réduit le temps d'attente typique de 24 à 48 heures à seulement une à deux heures. Le ...