© Festo SE & Co. KG
2021/01/20
|
Irlande, Grande-Bretagne
New configurator from Festo
Industrial automation specialist Festo has introduced a new online configuration tool that makes it easier and ...
Lire le communiqué de presse
Industrial automation specialist Festo has introduced a new online configuration tool that makes it easier and quicker to select the correct valve or actuator for your process application. Simply select a few parameters and the Festo valve configurator will suggest appropriate combinations, offering a fast, reliable and easy way for process engineers to source coordinated and ready-to-install solutions.
© Festo SE & Co. KG
Online process valve configurator
Select the correct valve or actuator for your process application quickly and easily using Festo’s online valve configurator.
2020/10/07
|
Irlande, Grande-Bretagne
New VYKA media separated valve range from Festo
Industrial automation specialist Festo has introduced the VYKA range of media separated solenoid valves ...
Lire le communiqué de presse
Industrial automation specialist Festo has introduced the VYKA range of media separated solenoid valves offering high precision control of virtually any fluid or gas. Just 7mm in width and with an orifice size of 1.2mm, the VYKA range has a class leading pressure-to-orifice size ratio and offers a compact solution to a wide variety of dosing and continuous flow applications.
VYKA media separated solenoid valves from Festo
(pictured here with the VAVE connection box) offer a high precision, compact solution to a wide variety of dosing and continuous flow applications.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Irlande, Grande-Bretagne
De grandes avancées dans le futur numérique
La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent ...
Lire le communiqué de presse
La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent également un potentiel d'économies à toutes les phases du cycle de vie d'une usine dans l'automatisation des processus. Un composant de terrain numérique, le Festo Motion Terminal VTEM, est déjà disponible. Les dashboards Festo permettent également de visualiser l'état de ...
© Festo SE & Co. KG
2020/07/01
|
Irlande, Grande-Bretagne
Quand un système robotique mobile intègre la BionicSoftHand 2.0
Le changement industriel exige un nouveau type d'interaction entre les hommes, les machines et les ...
Lire le communiqué de presse
Le changement industriel exige un nouveau type d'interaction entre les hommes, les machines et les données. À l'avenir, les opérateurs et les robots travailleront de plus en plus étroitement ensemble. C'est pourquoi Festo a travaillé intensivement sur des systèmes qui, par exemple, peuvent soulager les personnes d'activités répétitives ou dangereuses tout en ne posant aucun ...
© Festo SE & Co. KG
DGST compact slide - 1
Aruj Abbas, Product Manager at Festo, says: “In electronics assembly, medical and laboratory automation, testing and analytical applications, compactness is key”.