Au salon Compamed, Festo présente le nouveau système de commande CECC-AX dans le cadre d’une application de distribution de liquides. Il allie la programmation API à Python et permet ainsi une mise en œuvre flexible de différentes fonctions dans un encombrement minimal. Ce contrôleur est donc idéal pour une utilisation dans des appareils de table compacts et des sous-systèmes, par exemple dans la préparation d’échantillons, la pré-analytique ou la manipulation automatisée de liquides et de consommables. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 05.10.2026 | Globale Contrôleur compact pour des applications flexibles ... Au salon Compamed, Festo présente le nouveau système de commande CECC-AX dans le cadre d’une ... Lire le communiqué de presse
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate change, pests and diseases threaten plant breeding. To help develop resistant seeds and make them available to agriculture, plant breeders need vast amounts of DNA. That is precisely why Synchron Lab has developed the "DNA factory", which is automated with handling gantries, electric axes, pneumatic grippers and sensors from Festo. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Globale Allemagne A real modular DNA factory Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population ... Lire le communiqué de presse
La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des laboratoires en matière d'échantillonnage à haut débit. Disposer d’un personnel de laboratoire hautement qualifié ne permet plus de répondre à cette demande. L'automatisation des processus est devenue un outil indispensable pour les laboratoires. C'est pourquoi l'entreprise néerlandaise MolGen a développé le PurePrep TTR, capable de préparer 320 échantillons par heure pour un traitement moléculaire ultérieur. Il embarque la technique d'automatisation spécifique aux... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 03.04.2023 | Globale Débit d'échantillons : une vitesse époustouflante La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des laboratoires en matière d ... Lire le communiqué de presse
Dispensing, aspirating, pipetting – precision is a must when handling very small volumes of liquid. So how do specialists in laboratory automation manage to meet their quality requirements reliably and efficiently, even with high throughputs? How do they achieve reproducible results and avoid contamination? The Life Science webinar from automation specialist Festo provides clear answers to these and many other questions. When? On Wednesday, 16 June 2021, from 3:30 to 4:30 pm (CET) at the following link: https://festo.com/liquidhandling-webinar Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/05/27 | Globale How to control precisely very small volumes of ... Dispensing, aspirating, pipetting – precision is a must when handling very small volumes of liquid ... Lire le communiqué de presse
2024/04/08 | Global Analytica 2024 April 9th to 12th, 2024 Communiqués de presse (9) Images (34) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG