The innovation partnership between Festo and Würth has already lasted two years, and the first phase of the partnership is now coming to an end – with success: the prototype works. Würth wants to comprehensively test Festo's tailor-made AI software solution at the Reinhold Würth Innovation Center Curio, discuss it with employees and, if everything proves successful, implement it in its logistics centers worldwide. Lire le communiqué de presse Image Adolf Würth GmbH & Co. KG 2024/03/12 | Global Festo develops AI robot solution for logistics ... The innovation partnership between Festo and Würth has already lasted two years, and the first phase ... Lire le communiqué de presse
Le projet de recherche FLAIROP (Federated Learning for Robot Picking), soutenu par le ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Action pour le climat, s'est achevé chez Festo à Esslingen-Berkheim. Lors de l'événement, tous les participants au projet – ainsi que le public intéressé – étaient sur place ou ont présenté leurs résultats en direct du Canada. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 08.08.2023 | Global Projet de recherche international FLAIROP terminé ... Le projet de recherche FLAIROP (Federated Learning for Robot Picking), soutenu par le ministère ... Lire le communiqué de presse
Production, entreposage, expédition — là où les marchandises sont produites, stockées, triées ou emballées, la cueillette est également effectuée. Cela signifie que plusieurs marchandises individuelles sont retirées d’unités de stockage, telles que des boîtes ou des cartons, et réassemblées par la suite. Des chercheurs de l'Institut de technologie de Karlsruhe (KIT), en collaboration avec des partenaires allemands et canadiens, souhaitent rendre les robots de cueillette plus intelligents à l'aide de méthodes d'IA distribuées. Pour ce faire,... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 07.07.2021 | Global Une meilleure préhension avec des robots de ... Production, entreposage, expédition — là où les marchandises sont produites, stockées, triées ou ... Lire le communiqué de presse