© Festo Didactic SE
2022/06/13
|
Globale
Competence development as an answer to the shortage of skilled workers
Finally, live on-site and hands-on: At Hannover Messe, visitors to Festo's Stand C22 in Hall 6 ...
Lire le communiqué de presse
Finally, live on-site and hands-on: At Hannover Messe, visitors to Festo's Stand C22 in Hall 6 can once again experience the learning environments of Festo Didactic. Festo Didactic, the specialist for technical education and training, will be drawing highlights from its portfolio - from the Festo LX digital learning portal, the Festo Learning Experience, to learning systems and content focused on Electrical Engineering ...
© Festo SE & Co. KG
Dr. Oliver Jung with SDGs
Festo has aligned its Sustainability Strategy with the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations, which are relevant for the company, and aims to be climate-neutral at its main locations by the beginning of 2023. In the picture,...
© Festo SE & Co. KG
Festo QANT_3
The algae are fed to the Q.ANT sensor automatically and continuously by special microfluidic components from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Festo QANT_2
A major challenge is to accurately determine the amount of biomass. For this, Festo relies on quantum sensor technology from Q.ANT.
© Festo SE & Co. KG
Festo QANT_1
The Festo developer connects the microfluidic pumps to the Q.ANT sensor to supply the algae fluid.
© Festo SE & Co. KG
VTUG
VTUG Fiable : Les vérins sont commandés par le terminal de distributeurs VTUG.
© Festo SE & Co. KG
2022/05/27
|
Globale
Économisez 30 % de volume
Le Portugal est le champion du monde du liège : avec la plus grande superficie sous ...
Lire le communiqué de presse
Le Portugal est le champion du monde du liège : avec la plus grande superficie sous chênes-lièges, les Portugais sont aussi les plus grands exportateurs de liège au monde. Bien que le liège lui-même soit léger, il est d'autant plus volumineux qu'il est mal conditionné. Afin d'économiser de l'énergie et des émissions de CO₂ pendant le transport, le groupe ESI a ...
© Festo SE & Co. KG
DSNU
DSNU Robuste : les 20 cylindres ronds DSNU de la gamme principale de Festo pressent les bouchons ensemble pendant qu'ils sont aspirés par les ventouses.
© Festo SE & Co. KG
Emballage en liège_2
Le bras du robot aspire les bouchons avec des ventouses à vide sur sa pince et les place dans les cartons pour gagner de la place.