© Festo SE & Co. KG
2022/04/25
|
Globale
Compatible avec de nombreux outils
"Pour les tâches difficiles de thermoformage, ILLIG est votre meilleur pari", est un refrain ...
Lire le communiqué de presse
"Pour les tâches difficiles de thermoformage, ILLIG est votre meilleur pari", est un refrain fréquent des fabricants de produits de marque. ILLIG Maschinenbau est un pionnier et leader du marché dans la fabrication de machines et d'outils pour la production d'emballages en plastique par thermoformage. Son nouveau système de thermoformage RedLine RDF 85 permet désormais l'utilisation de ...
© Festo SE & Co. KG
Walter Clauss, responsable du développement mécanique et de la normalisation ...
  "Il était également important pour nous de pouvoir tout obtenir d'une seule source - non seulement les pneumatiques éprouvés de Festo, mais désormais également les produits électriques hautes performances", explique Walter Clauss,...
© Festo SE & Co. KG
Jürgen Lochner, CSO/CTO chez ILLIG
  "Le développement de solutions d'emballage durables est une priorité pour les experts de notre centre technologique ILLIG", déclare Jürgen Lochner, directeur des ventes / directeur de la technologie chez ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG.
© Festo SE & Co. KG
Système de manutention de piles ILLIG avec axes Festo EGC-HD
Système de manutention de piles : selon ILLIG, les axes électriques EGC-HD avec guidage pour charges élevées pour des vitesses et une précision élevées ainsi que l'axe cantilever extrêmement rigide ELCC du système d'axes modulaire de Festo...
© ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
Système de thermoformage ILLIG RDF 85
  Système avec interface d'outil adaptative et variable : la flexibilité de la nouvelle machine de thermoformage RDF 85 de la ligne de produits RedLine permet d'installer des systèmes d'outils de concurrents sur le marché.
© ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
ILLIG thermoformed packaging
One thing ILLIG is particularly proud of is the ILLIG Technology Center: here, the company works with manufacturers of branded goods and packaging from the food and non-food area to test new packaging materials and shapes.
© Festo SE & Co. KG
2022/04/29
|
Globale
On the safe side
With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and packaging ...
Lire le communiqué de presse
With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and packaging machines are on the safe side. This product combination from Festo guarantees compliance with food safety requirements. But Festo has suitable tubing/fitting combinations for other extreme situations too.
© Festo SE & Co. KG
Tubing PUN-H-F with push-in fitting NPQR
On the safe side: The combination of the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR from Festo guarantees compliance with food safety requirements for manufacturers of food and packaging machines.
© Festo SE & Co. KG
Tubing PUN-H-F
Tubing PUN-H-F: For highly versatile use in food applications, the “natural” colour variant can also be used in applications with gaseous oxygen.
© Festo SE & Co. KG
SDBT Cylinder sensor
Faster assembly times and more reliable cylinder switching are two advantages of the latest pneumatic innovation from Festo.