© Festo Didactic SE
Bionic Flower Baukästen für Techies
Le kit de construction de la Bionic Flower : découvrir le monde fascinant de la bionique de manière ludique et apprendre des problématiques techniques et biologiques en s’amusant.
© Festo Didactic SE
Bildung in Zeiten der Digitalisierung
Commande intuitive de la Bionic Flower via smartphone ou tablette.
© Festo Didactic SE
Bionic Flower
Apprendre les mécanismes d'action des nénuphars et des mimosas de manière ludique grâce aux capteurs et à la technologie de contrôle.
© Festo SE & Co. KG
2020/07/01
|
Globale
Quand un système robotique mobile intègre la BionicSoftHand 2.0
Le changement industriel exige un nouveau type d'interaction entre les hommes, les machines et les ...
Lire le communiqué de presse
Le changement industriel exige un nouveau type d'interaction entre les hommes, les machines et les données. À l'avenir, les opérateurs et les robots travailleront de plus en plus étroitement ensemble. C'est pourquoi Festo a travaillé intensivement sur des systèmes qui, par exemple, peuvent soulager les personnes d'activités répétitives ou dangereuses tout en ne posant aucun ...
© Festo SE & Co. KG
2020/06/25
|
Globale
Gentle and reliable wafer handling
The Festo Motion Terminal VTEM combines digitalisation and pneumatics. Quickly activated Motion Apps are ...
Lire le communiqué de presse
The Festo Motion Terminal VTEM combines digitalisation and pneumatics. Quickly activated Motion Apps are revolutionising pneumatics by increasing flexibility and energy efficiency, and accelerating production processes. This also benefits electronics manufacturing, as demonstrated by the use of the automation platform VTEM in wafer handling.
© Festo SE & Co. KG
BionicMobileAssistant 5
Il y a une caméra de profondeur à l'intérieur du poignet pour la détection visuelle des objets.
© Festo SE & Co. KG
BionicMobileAssistant 4
À l'aide des images de la caméra, la main du robot peut détecter et saisir une gamme d'objets même s'ils sont partiellement masqués, par exemple une pomme obscurcie par des feuilles.
© Festo SE & Co. KG
BionicMobileAssistant 3
Le SoftHand 2.0 peut détecter la nature de l'élément à saisir et adapter sa force de préhension à l'élément - tout comme le font les humains.
© Festo SE & Co. KG
BionicMobileAssistant 2
Les informations sont traitées par un réseau de neurones, qui a été formé à l'avance à l'aide de l'augmentation des données.
© Festo SE & Co. KG
BionicMobileAssistant 1
Le robot est en équilibre sur une balle, ce qui signifie que le BionicMobileAssistant peut se déplacer librement dans toutes les directions.