© Festo SE & Co. KG
Automation Suite
Paramétrage, programmation et maintenance dans un seul logiciel : Festo Automation Suite centralise, simplifie et accélère de nombreuses tâches en automatisation électrique.
© Festo SE & Co. KG
CMMT-AS 2
Servovariateur CMMT-AS jusqu'à 2,5 kW et unité de commande CDSB en option.
© Festo SE & Co. KG
Bloc de sécurité avec vannes à siège incliné VZXA
Économisez de l'espace et évitez les fuites en utilisant plusieurs vannes à siège incliné de type VZXA dans un bloc de sécurité.
© Festo SE & Co. KG
Série de vannes à siège incliné VZXA
Flexible, robuste et performante – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les débits de fluides de manière rapide et fiable.
© Festo SE & Co. KG
Curing press
Potential savings for loading operations in tire curing presses can now be achieved with the Festo Motion Terminal VTEM.
© Festo SE & Co. KG
Machine de confection de pneus
Un matériau parfait pour la machine de pressage de pneus à chaud : le Motion Terminal  commande désormais les différentes pressions sur la couche de caoutchouc de manière très simple et précise à l'aide d'une application de mouvement.
© Festo SE & Co. KG
AZO CleanDock 3
The pneumatic drives are controlled by the modular, electrical terminal CPX with integrated controller CEC and valve terminal MPA.
© Festo SE & Co. KG
AZO CleanDock 2
The passive section is docked to the active section using pneumatic linear drives from Festo.
© Festo SE & Co. KG
AZO CleanDock 1
The AZO CleanDock – controlled by the automation platform CPX.
© Festo SE & Co. KG
Head Office 2
Siège de Festo à Esslingen am Neckar, Allemagne (Photo : Festo SE & Co. KG)