© Festo SE & Co. KG
Festo Experience Center 2
Festo Experience Center bieten die Möglichkeit, innovativen Kundenservice im Kontext der Digitalisierung voranzutreiben. 
© Festo SE & Co. KG
Démontage en toute sécurité des modules de batterie
Festo a déjà développé et présenté un premier système mécanique de démontage modulaire pour les modules et les packs de batteries. Ce système utilise des systèmes de manipulation et de préhension ainsi que des composants éprouvés de l'...
© Festo SE & Co. KG
2023/05/23
|
Globale
Boucler la boucle de l'électromobilité durablement
Selon les estimations, d'ici 2025, quelque 600 000 tonnes de batteries usagées de voitures ...
Lire le communiqué de presse
Selon les estimations, d'ici 2025, quelque 600 000 tonnes de batteries usagées de voitures particulières électriques devront être recyclées. Étant donné que les batteries sont des dispositifs de stockage d'énergie fabriqués à partir de matières premières précieuses, cela soulève inévitablement la question de la durabilité. Festo ...
© Festo SE & Co. KG
2023/05/15
|
Globale
Batteries sûres pour véhicules électriques
Le succès et la réputation des constructeurs de véhicules électriques ...
Lire le communiqué de presse
Le succès et la réputation des constructeurs de véhicules électriques dépendent du fonctionnement sûr et sans faille des batteries. HAHN Automation Group a donc développé un testeur de batterie qui effectue un test complet des unités de stockage d'énergie mobiles de manière entièrement automatique. Un portique à 3 axes pour les tests optiques et ...
© Festo SE & Co. KG
HAHN Automation Group - Portique à 3 axes de Festo
Au centre de la scène : un portique à 3 axes pour les tests optiques et d'étanchéité, composé d'entraînements électriques de Festo.
© Festo SE & Co. KG
HAHN Automation Group - Système de test de fin de ligne
Tous les scénarios de test pertinents pour 90 % de tous les packs de batteries disponibles sur le marché peuvent être mis en œuvre sur le système de test de fin de ligne.
© Festo SE & Co. KG
HAHN Automation Group - Testeur de batterie EOLT
Test à 100 % entièrement automatisé des éléments de batterie : avec le testeur de batterie EOLT de HAHN Automation Group
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - EHPS electric standard gripper from Festo
The electric parallel gripper EHPS from Festo also contributes to the flexibility of the Elematic 3001 WAH case packer by reliably adapting the gripping force to sensitive workpieces.