© Festo SE & Co. KG
2022/10/19
|
Globale
Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical drive
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is ...
Lire le communiqué de presse
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.
© Festo SE & Co. KG
ELGT cantilever electro-mechanical drive
The new ELGT cantilever electro-mechanical drive from Festo combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, making it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.
© Festo SE & Co. KG
Cobot E30
Magswitch E-Series intelligent magnetic grippers reduce end-effector size, lower cycle time, ensure safety, and offer new solutions. Shown here is the CoBot SmartMagGrip E30 for collaborative robotic applications.Magswitch E-Series intelligent...
© Festo SE & Co. KG
2021/11/15
|
Globale
Le meilleur système de manipulation en quelques minutes
Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo, ...
Lire le communiqué de presse
Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo, prêt à installer, qu'il s'agisse d'un portique linéaire 2D, d'un portique 3D ou d'un nouveau système en porte-à-faux 3D. Non seulement ils peuvent désormais concevoir des robots cartésiens extrêmement compacts ou extrêmement dynamiques à l'aide de ce ...
© Festo SE & Co. KG
“Handling Guide Online”, le Guide de la manipulation en ligne
Grâce au Handling Guide Online, les constructeurs de machines et de systèmes sont en mesure de réduire jusqu'à 70 % le délai de mise sur le marché des systèmes de manipulation intégrés.
© Festo SE & Co. KG
Pince FinRay
Le préhenseur FinRay de Festo propose des doigts de préhension qui s'adaptent à la pièce à usiner. Cela permet une préhension sûre et tactile des pièces à malléabilité plastique telles que les cellules de poche.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
Le système IO distant CPX-AP-I intègre de manière transparente tous les IO et participants IO-Link tels que les capteurs et les terminaux de distributeurs dans le réseau de communication de l'installation. Cela garantit une communication...
© Festo SE & Co. KG
Axes de broche du système de manutention cantilever ELGT
Un système de manutention en porte-à-faux basé sur des axes de broche ELGT assure un chargement et un déchargement dynamiques et sûrs de la chambre de traitement.
© Festo SE & Co. KG
Chambres de traitement de dégazage
Le cœur de l'application est la chambre de traitement. Des actionneurs pneumatiques et électriques manipulent des lances creuses et perforent les cellules de la batterie.