© Festo SE & Co. KG
Sensapex - VEAB proportional pressure regulator from Festo
Sensapex uses up to eight piezo-based proportional pressure regulators VEAB from Festo in their uMc pressure controllers.
© Sens
Sensapex - complete system
A complete solution for higher throughput and accuracy in lab automation – including microscopes and pressure controllers from Sensapex as well as the pressure and vacuum generator PGVA-2 from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - uMc pressure controllers
Higher throughput and accuracy: lab automation with uMc pressure controllers from Sensapex relying on piezo-based pressure regulators VEAB from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Festo Experience Center 2
Festo Experience Center bieten die Möglichkeit, innovativen Kundenservice im Kontext der Digitalisierung voranzutreiben. 
© Festo SE & Co. KG
2023/07/19
|
Etats-Unis
Festo Brings Automated Sample and Liquid Handling Solutions to AACC 2023
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid ...
Lire le communiqué de presse
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid dispensing system, that enables manufacturers to reduce engineering and procurement overhead while speeding time to market. (Festo AACC [American Association for Clinical Chemistry] Booth #4457, July 23-27, Anaheim Convention Center, Anaheim, Calif.)
© Festo SE & Co. KG
2023/08/04
|
Canada
Sauver des vies dans le monde entier avec des tests de diagnostic ...
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une ...
Lire le communiqué de presse
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une vitesse inégalée sans avoir besoin de laboratoires biosécurisés coûteux. Ce système de test proche du patient, développé par la société londonienne Fast MDx, réduit le temps d'attente typique de 24 à 48 heures à seulement une à deux heures. Le ...
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - EHPS electric standard gripper from Festo
The electric parallel gripper EHPS from Festo also contributes to the flexibility of the Elematic 3001 WAH case packer by reliably adapting the gripping force to sensitive workpieces.
© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Globale
Débit d'échantillons : une vitesse époustouflante
La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des ...
Lire le communiqué de presse
La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des laboratoires en matière d'échantillonnage à haut débit. Disposer d’un personnel de laboratoire hautement qualifié ne permet plus de répondre à cette demande. L'automatisation des processus est devenue un outil indispensable pour les laboratoires. C'est pourquoi l'entreprise ...
© Festo SE & Co. KG
DHOE tête de pipetage
Grâce au système ouvert équipant la tête de pipetage DHOE pour le transport facile des liquides, les principales fonctions de pipetage peuvent être configurées en fonction des besoins et adaptées de manière flexible. Le système est également...