© Festo SE & Co. KG
MolGen - Pipetter
Des volumes de pipetage réduits : le deuxième bras robot munit de la tête de pipetage répartit les liquides sur une plaque de microtitration.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Ouvrir un flacon d'échantillon
Dans une première étape, le premier bras robot saisit un flacon d'échantillon par le couvercle via une pince électrique et le positionne pour le retrait du couvercle.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Saisir un flacon d'échantillon
Dans une première étape, le premier bras robot saisit un flacon d'échantillon par le couvercle via une pince électrique et le positionne pour le retrait du couvercle.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Débit élevé : l'installation PurePrep TTR traite de manière entièrement automatique 320 échantillons par heure pour les tests PCR. Elle embarque la technique d'automatisation spécifique aux laboratoires de Festo.
French translation unavailable for The New Festo Solution for DeltaV DCS Expands Integration Options and Productivity.
Fast MDx 4
Fully automated tests: a separate Festo handling system uses the EHPS-16 electric gripper to transport and position the microwell plate between the individual processing steps.
Fast MDx 3
The automated pipetting system, consisting of the DHOE pipetting head and the DHAO disposable syringe ejector from Festo, can accurately dispense volumes in the range of 10 µl.
Fast MDx 2
High throughput: two Festo 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests in the Fast MDx.
Fast MDx 1
Richard Lewis, founder and CEO of Fast MDx.