© Festo SE & Co. KG
2021/04/08
|
Globale
Festo augmente son chiffre d'affaires grâce à l'électromobilité
En 2020, Festo a pu augmenter de 40 % son chiffre d'affaires dans le segment "machines et ...
Lire le communiqué de presse
En 2020, Festo a pu augmenter de 40 % son chiffre d'affaires dans le segment "machines et systèmes pour la production de batteries". La demande d'automatisation pour la production de cellules de batteries et d'autres composants de véhicules électriques ne cesse d'augmenter.
© Festo SE & Co. KG
Électrification du groupe motopropulseur (électromobilité)
La demande d'automatisation pour la production de cellules de batteries et d'autres composants de véhicules électriques est en augmentation. Le degré d'automatisation de la production augmente en raison de l'électrification des...
© Festo SE & Co. KG
Pulse valve VSVA
Due to the pulsating blowing, the blowing impulse is stronger than with continuous air flow. By suspending the blowing process, up to 80 percent energy is saved.
© Festo SE & Co. KG
Industrie automobile
La solution d'IA pour les systèmes de serrage dans l'industrie automobile évite les pannes coûteuses des machines.
© Festo SE & Co. KG
Bloc de sécurité avec vannes à siège incliné VZXA
Économisez de l'espace et évitez les fuites en utilisant plusieurs vannes à siège incliné de type VZXA dans un bloc de sécurité.
© Festo SE & Co. KG
Curing press
Potential savings for loading operations in tire curing presses can now be achieved with the Festo Motion Terminal VTEM.
© Festo SE & Co. KG
Balancer
L'ergonomie améliore l'efficacité : un équilibreur servo-pneumatique combiné à la solution d'entraînement Festo YHBP permet aux employés de l'assemblage et de la logistique de soulever et de déplacer des charges sans effort, avec...
French translation unavailable for New Cartesian Motion Solution from Festo Slashes OEM Engineering, Assembly, and Programming Costs.
© Festo SE & Co. KG
2023/03/16
|
Globale
Interfaces flexibles dans l'ingénierie des installations
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA ...
Lire le communiqué de presse
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement ...