© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Globale
Les mini-usines en conteneurs aident à réduire les pénuries de masques
Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire ...
Lire le communiqué de presse
Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire vous-même ?! Avec un système de la société Mikron, c'est presque à la portée de tous. Ce système évolutif produit 50 à 100 masques par minute, selon la version. Avec le soutien technique de Festo, Mikron a réussi à développer le système en seulement six semaines.
© Mikron
Nils Rödel, Mikron Berlin
Nils Rödel, directeur général de Mikron Berlin.
© Festo SE & Co. KG
Servovariateur CMMT-ST/AS dans le système Mikron pour la production de masques
Compatible avec les contrôleurs de niveau supérieur de Beckhoff, Siemens ou Rockwell : le servovariateur CMMT-ST/AS Festo.
© Festo SE & Co. KG
Actionneur guidé DFM dans le système Mikron pour la production de masques
Disponible dans le monde entier et rapidement : la gamme standard Festo avec ici l'actionneur guidé DFM pour préparer les contours d'oreille.
© Festo SE & Co. KG
Système Mikron pour la production de masques 2
Contours d'oreille ajoutés et terminés : le système évolutif de Mikron produit 50 à 100 masques par minute selon la version.
© Festo SE & Co. KG
Système Mikron pour la production de masques 1
Intègré dans un conteneur d'expédition de 20 pieds : le système de la société Mikron peut produire 50 à 100 masques de protection par minute.
© Festo SE & Co. KG
2017/06/10
|
Globale
Industry 4.0 finds increasing application in production
The implementation of Industry 4.0 is an ongoing process that involves challenges, but also offers great ...
Lire le communiqué de presse
The implementation of Industry 4.0 is an ongoing process that involves challenges, but also offers great potential for the automation industry – Festo recognised this at an early stage. The key elements of industrial digitalisation are the individual components, which communicate with each other within the overall system and can control and regulate themselves. The tasks of the human employee are also changing from merely operating machines to ...
© Festo SE & Co. KG
Industry 4.0 at Festo
With Industry 4.0, Festo is adopting an integrated approach to factory and process automation that takes into account technologies, the human operator and education to an equal extent.
© Festo SE & Co. KG
Bloc de sécurité avec vannes à siège incliné VZXA
Économisez de l'espace et évitez les fuites en utilisant plusieurs vannes à siège incliné de type VZXA dans un bloc de sécurité.
© Festo SE & Co. KG
Série de vannes à siège incliné VZXA
Flexible, robuste et performante – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les débits de fluides de manière rapide et fiable.