Bionic Swift: ein bionisch inspirierter Robotervogel
Inspiriert von natürlichen Vorbildern aus der Vogelwelt
Es ist einer der ältesten Menschheitsträume: Fliegen, wie ein Vogel. Der Auf- und Vortrieb von Vögeln ist der Natur genial gelungen. Vögel messen, steuern und regeln ihren Bewegungsablauf fortlaufend und völlig autonom. Die Inspiration für die Entwicklung des Experimentierbaukastens Bionic Swift kam aus dem Bionic Learning Network, einem Forschungsverbund mit Hochschulen, Instituten und Entwicklungsfirmen. Dessen Ziel ist es, durch die Anwendung der Bionik neuartige Technologieträger hervorzubringen. 2020 wurde der BionicSwift erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Festo Didactic möchte die Welt der Bionik mit dem Bildungssektor verbinden, um das Arbeiten in interdisziplinären Projektteams sowie problemorientiertes Lernen und Kreativität bereits in der Schule zu fördern.
Der Bionic Swift ist ein von der Vogelwelt inspirierter Robotervogel. Bei der Entwicklung orientierte sich Festo an dem natürlichen Vorbild der Schwalbe. Mit dem Experimentierbaukasten lassen sich naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge sowie die Faszination des Vogelflugs und die Themen Leichtbau, Energieeffizienz und Aerodynamik mittels eines projektbasierten Ansatzes im MINT-Unterricht eindrucksvoll vermitteln.
Bionisches Arbeiten didaktisch aufbereitet
Die Wirkmechanismen des Flügelschlags können auf spielerische Art und Weise von Schülerinnen und Schülern im Unterricht erforscht werden. Mit seinen nicht einmal 45 Gramm zeigt das ultraleichte Flugobjekt Bionic Swift ein besonders agiles Flugverhalten. Durch die extreme Wendigkeit können auch enge Kurven realisiert werden. Der Experimentierkasten Bionic Swift wird für bis zu drei Lernende und ab einem Alter von 15 Jahren empfohlen. Die Bezüge zur Biologie und zur Technik, die im MINT-Unterricht oder an außerschulischen Lernorten vermittelt werden können, sind vielfältig und reichen vom Aufbau von Röhrenknochen über Flügelauf- und -abschlag bis hin zu Grundlagen von Bewegungen in der Luft. Damit können Lehrkräfte technische Inhalte über einen neuen, fächerübergreifenden Bildungsweg vermitteln. Begleitendes Lehrmaterial, als auch die Bauanleitung stehen kostenfrei auf www.bionics4education.com zum Download zur Verfügung.
Der Experimentierkasten ist ab 2022 verfügbar. Wir informieren Sie gerne vorab. Schreiben Sie uns eine E-Mail an: bionics4education@festo.com
Festo Didactic ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung. Das Portfolio umfasst digitale Lernwerkzeuge, praxisnahe Lernsysteme, Programme zur Fachkräfteentwicklung sowie umfassende Lehrpläne in Bereichen wie industrielle Automatisierung, Elektrotechnik, industrielle Instandhaltung, Pneumatik und Hydraulik, erneuerbare Energien sowie Industrie 4.0. Festo Didactic unterstützt Schulen, Hochschulen, Trainingszentren, Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen. Festo Didactic gehört zum global ausgerichteten, unabhängigen Familienunternehmen Festo mit Hauptsitz in Esslingen a.N. Die rund 800 Mitarbeiter der Festo Didactic in über 60 Festo Landesgesellschaften erzielten im Jahr 2025 einen Umsatz von ca. 155 Mio. EUR.