This content was translated automatically.
A medida que el hidrógeno gana importancia, la automatización debe crecer al mismo ritmo
Un electrolizador produce hidrógeno. Sin embargo, para su uso industrial, ahí comienza el siguiente reto: las válvulas deben conmutarse de forma fiable, la presión y el caudal deben regularse con precisión, las señales deben procesarse y las situaciones críticas deben controlarse de forma segura. A medida que la instalación crece, la automatización también debe crecer con ella. En la Hydrogen Technology World Expo, que se celebrará del 20 al 22 de octubre de 2026 en Hamburgo, Festo mostrará cómo se pueden automatizar las instalaciones de hidrógeno de forma modular y segura.
El electrolizador es solo el principio
En el funcionamiento industrial, la interacción de numerosos componentes determina la fiabilidad de una planta de hidrógeno. Por eso, Festo interviene directamente en el proceso. Las válvulas individuales, las islas de válvulas y los sistemas de E/S remotas pueden utilizarse de forma descentralizada y respaldan los conceptos de planta modulares para electrolizadores, unidades de purificación como PSA y skids. De este modo, se pueden reducir las rutas de cableado y las ampliaciones se pueden llevar a cabo con mayor facilidad.
Empezar a pequeña escala. Escalar con seguridad. Un ejemplo de ello es el sistema de E/S remotas CPX-AP-I. Conecta componentes de automatización, como la isla de válvulas VTUG, válvulas individuales o sensores de distintos módulos, lo que permite una arquitectura descentralizada y flexible directamente en el entorno de la instalación.
La seguridad forma parte del concepto
El hidrógeno plantea elevados requisitos en materia de seguridad de las instalaciones. Por ello, la protección contra explosiones y la seguridad funcional deben formar parte del concepto de automatización desde el principio. Festo apoya a los constructores de instalaciones con componentes y soluciones de automatización para zonas con riesgo de explosión, así como con conocimientos técnicos para aplicaciones orientadas a la seguridad. No se trata de emplear la mayor cantidad posible de tecnología, sino de hacer que la complejidad sea manejable.
Menos interfaces, más atención a la instalación
A medida que aumenta el tamaño de las instalaciones, suele crecer también el número de componentes, interfaces y proveedores. Por ello, Festo puede integrar los componentes de automatización en sistemas coordinados, preconfigurados y probados. Esto reduce el esfuerzo de coordinación y ayuda a los constructores de instalaciones a centrarse más en su tarea principal: llevar las instalaciones de hidrógeno a escala industrial de forma segura y rentable. Y es que el aumento de escala no consiste solo en colocar otro electrolizador junto a los primeros. La automatización que hay detrás debe concebirse de forma igualmente modular. En la Hydrogen Technology World Expo 2026, Festo mostrará cómo puede ser esto en la práctica.
Visítenos en nuestro stand. ¡Le esperamos!
Del 20 al 22 de octubre de 2026
Hamburg Messe
Pabellón B6, stand 6L40
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.33 millones de euros en 2025. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.