Ce contenu a été traduit automatiquement.
À mesure que l'hydrogène prend de l'ampleur, l'automatisation doit suivre le rythme
Un électrolyseur produit de l’hydrogène. Mais pour une utilisation industrielle, c’est là que commence le prochain défi : les vannes doivent s’ouvrir et se fermer de manière fiable, la pression et le débit doivent être régulés avec précision, les signaux doivent être traités et les situations critiques doivent être maîtrisées en toute sécurité. À mesure que l’installation se développe, l’automatisation doit suivre le rythme. Lors de l’Hydrogen Technology World Expo, qui se tiendra du 20 au 22 octobre 2026 à Hambourg, Festo montrera comment automatiser les installations d’hydrogène de manière modulaire et sûre.
L’électrolyseur n’est qu’un début
En exploitation industrielle, c’est l’interaction entre de nombreux composants qui détermine la fiabilité de fonctionnement d’une installation à hydrogène. C’est pourquoi Festo intervient directement au niveau du processus. Les vannes individuelles, les îlots de vannes et les systèmes d’E/S décentralisées peuvent être déployés de manière décentralisée et prennent en charge les concepts d’installations modulaires pour les électrolyseurs, les unités de purification telles que les systèmes PSA et les skids. Cela permet de réduire les longueurs de câblage et de faciliter la mise en œuvre d’extensions.
Commencer petit. Évoluer en toute sécurité. Le système d’E/S décentralisées CPX-AP-I en est un exemple. Il relie des composants d’automatisation tels que l’îlot de vannes VTUG, des vannes individuelles ou des capteurs provenant de différents modules, permettant ainsi une architecture décentralisée flexible directement dans l’environnement de l’installation.
La sécurité fait partie intégrante du concept
L’hydrogène impose des exigences élevées en matière de sécurité des installations. La protection contre les explosions et la sécurité fonctionnelle doivent donc faire partie intégrante du concept d’automatisation dès le départ. Festo accompagne les constructeurs d’installations en leur proposant des composants et des solutions d’automatisation pour les zones à risque d’explosion, ainsi qu’un savoir-faire dédié aux applications de sécurité. Il ne s’agit pas ici d’utiliser un maximum de technologie, mais de rendre la complexité gérable.
Moins d’interfaces, plus d’attention portée à l’installation
À mesure que la taille des installations augmente, le nombre de composants, d’interfaces et de fournisseurs augmente souvent lui aussi. C’est pourquoi Festo peut regrouper des composants d’automatisation en systèmes harmonisés, préconfigurés et testés. Cela réduit les efforts de coordination et aide les constructeurs d’installations à se concentrer davantage sur leur véritable mission : mettre en œuvre des installations à hydrogène de manière sûre et rentable à l’échelle industrielle. Car la mise à l’échelle ne consiste pas seulement à ajouter un électrolyseur supplémentaire aux premiers. L’automatisation sous-jacente doit être conçue de manière tout aussi modulaire. Lors du salon Hydrogen Technology World Expo 2026, Festo montrera comment cela peut se traduire dans la pratique.
Venez nous rendre visite sur notre stand. Nous nous réjouissons de vous y accueillir !
Du 20 au 22 octobre 2026, «
», Hamburg Messe,
, hall B6, stand 6L40
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,33 milliards d'euros en 2025. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.