This content was translated automatically.

Immagine
Proprietario
Festo SE & Co. KG
ID: 5236

Controllore compatto per applicazioni flessibili nel settore delle scienze della vita

Alla fiera Compamed 2026, Festo presenta il controllore CECC-AX, che combina la programmazione PLC con Python
Alla fiera Compamed, Festo presenta il nuovo sistema di controllo CECC-AX in un’applicazione di dosaggio di liquidi. Questo sistema combina la programmazione PLC con Python, consentendo così un’implementazione flessibile di diverse funzioni in uno spazio di installazione ridotto al minimo. Il sistema di controllo è quindi ideale per l’impiego in apparecchi da tavolo compatti e sottosistemi, ad esempio nella preparazione dei campioni, nella preanalitica o nella gestione automatizzata di liquidi e materiali di consumo.

Con il CECC-AX, Festo presenta un controllore compatto che combina la classica programmazione PLC con Python. Ciò consente agli utenti, a seconda dell’applicazione, sia di programmare il controllore come un PLC sia di implementare in modo flessibile le funzioni con Python. Diverse interfacce e ingressi/uscite integrati consentono un’integrazione flessibile nel sistema: Ethernet, EtherCAT e altre opzioni di bus di campo, interfacce seriali, nonché I/O digitali e analogici.

Nel settore delle scienze della vita, il CECC-AX è quindi particolarmente adatto per apparecchi da tavolo compatti e sottosistemi nella preparazione dei campioni, nella preanalitica e nella gestione automatizzata di liquidi e materiali di consumo. Durante lo sviluppo sono stati presi in considerazione anche i requisiti del Cyber Resilience Act dell’UE.

Alla Compamed, Festo presenta il controller in un’applicazione di dosaggio di liquidi. L’applicazione dimostra come una soluzione software integrata consenta un dosaggio di liquidi preciso, semplice e affidabile, controllato dalla pressione.

Controllo dei fluidi e movimento da un unico fornitore: dai componenti standard alle soluzioni personalizzate

Festo supporta produttori e integratori di sistemi nello sviluppo di soluzioni precise e affidabili per l’automazione di laboratorio, la diagnostica e la tecnologia medica. A tal fine, l’azienda combina componenti ad alte prestazioni con sottosistemi specifici per l’applicazione, destinati al controllo di liquidi e gas nonché alle operazioni di movimento. Grazie alla sua vasta esperienza applicativa, ne derivano soluzioni di automazione «seamless» compatte e integrabili, specificamente adattate al dispositivo, al processo e alle esigenze di sviluppo del cliente.

Informazioni su Festo

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

CECC-AX_1
Con il CECC-AX, Festo presenta un sistema di controllo compatto che combina la classica programmazione PLC con Python.
CECC-AX_2
Nel settore delle scienze della vita, il CECC-AX è quindi particolarmente indicato per apparecchi da tavolo compatti e sottosistemi utilizzati nella preparazione dei campioni, nella preanalitica e nella gestione automatizzata di liquidi e ...