This content was translated automatically.

Imagen
Propietario
Festo SE & Co. KG
ID: 5236

Controlador compacto para aplicaciones flexibles en el sector de las ciencias de la vida

Festo presenta en la feria Compamed 2026 el controlador CECC-AX, que combina la programación de PLC con Python
En Compamed, Festo muestra el nuevo controlador CECC-AX en una aplicación de dosificación de líquidos. Combina la programación de PLC con Python, lo que permite una implementación flexible de diversas funciones en un espacio de montaje mínimo. Por ello, este controlador está especialmente indicado para su uso en equipos de sobremesa compactos y subsistemas, por ejemplo, en la preparación de muestras, la preanalítica o la manipulación automatizada de líquidos y consumibles.

Con el CECC-AX, Festo presenta un controlador compacto que combina la programación clásica de PLC con Python. De este modo, los usuarios pueden programar el controlador como un PLC, según la aplicación, o implementar funciones de forma flexible con Python. Las diversas interfaces y las entradas y salidas integradas permiten una integración flexible en el sistema: Ethernet, EtherCAT y otras opciones de bus de campo, interfaces serie, así como E/S digitales y analógicas.

En el ámbito de las ciencias de la vida, el CECC-AX resulta especialmente adecuado para equipos de sobremesa compactos y subsistemas en la preparación de muestras, el preanálisis y la manipulación automatizada de líquidos y consumibles. En su desarrollo también se han tenido en cuenta los requisitos de la Ley de Ciberresiliencia de la UE.

En la feria Compamed, Festo presenta el controlador en una aplicación de dosificación de líquidos. Esta demostración muestra cómo una solución de software integral permite una dosificación de líquidos precisa, sencilla y fiable controlada por presión.

Control de fluidos y movimiento de un solo proveedor: desde componentes estándar hasta soluciones a medida

Festo ayuda a los fabricantes e integradores de sistemas a desarrollar soluciones precisas y fiables para la automatización de laboratorios, el diagnóstico y la tecnología médica. Para ello, la empresa combina componentes de alto rendimiento con subsistemas específicos para cada aplicación, destinados al control de líquidos y gases, así como a tareas de movimiento. Gracias a su amplia experiencia en aplicaciones, se crean soluciones de automatización integradas y compactas que se adaptan específicamente al dispositivo, al proceso y a los requisitos de desarrollo de cada cliente.

Sobre Festo

Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.33 millones de euros en 2025. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.

CECC-AX_1
Con el CECC-AX, Festo presenta un controlador compacto que combina la programación clásica de PLC con Python.
CECC-AX_2
En el ámbito de las ciencias de la vida, el CECC-AX resulta especialmente adecuado para equipos de sobremesa compactos y subsistemas destinados a la preparación de muestras, la preanalítica y la manipulación automatizada de líquidos y ...