Chiudere il loop della mobilità elettrica in modo sostenibile
Dopo circa 1.500 cicli di carica e scarica, pari a circa 160.000 chilometri in 8-10 anni, è molto probabile che le batterie delle auto elettriche non siano più convenienti. Il motivo è che la ridotta capacità di carica delle batterie riduce notevolmente l'autonomia rispetto a quella di un sistema nuovo. Tuttavia, una capacità residua di circa l'80% garantisce alle batterie una seconda vita come parte di un parco batterie. Poiché il processo di smontaggio è sempre più automatizzato, il riciclaggio delle batterie sta diventando più flessibile e dinamico; questo, a sua volta, rende il materiale riciclato disponibile più rapidamente. Festo è una delle principali forze trainanti di questo sviluppo, poiché si inserisce nella sua visione di un'economia circolare sostenibile.
Riciclaggio automatizzato
Dopo che le batterie sono state rimosse dal veicolo e prima che vengano riciclate, possono essere utilizzate nelle cosiddette "battery farm" o sistemi di stoccaggio stazionari. La fase finale della vita di una batteria è il suo corretto riciclaggio. Per prima cosa, i pacchi devono essere disassemblati meccanicamente in moduli, celle della batteria e altri componenti. Attualmente, si tratta di un'attività manuale, pesante e laboriosa. Festo offre già concetti di automazione modulare che accelerano e semplificano questo processo.
Il passo successivo è la separazione dei materiali, come metallo, plastica e altri elementi. Tuttavia, l'attenzione non si concentra esclusivamente sulla soluzione di automazione. Festo offre prodotti di automazione di processo adatti a questa fase, soprattutto per i metodi di riciclaggio idrometallurgico. Un'ampia gamma di valvole di processo viene utilizzata per sostanze gassose, solide o liquide.
Sistemi di disassemblaggio per moduli e pacchetti
Speciali sistemi di fabbrica sono in fase di progettazione per questi compiti. Festo ha sviluppato e presentato una prima versione di un sistema di smontaggio meccanico modulare per moduli e pacchi batteria. Questo utilizza sia sistemi di movimentazione e di presa che componenti collaudati di automazione pneumatica ed elettrica del portfolio Festo.
Festo guarda anche al futuro dell'elettromobilità ed è impegnata nella ricerca di concetti di produzione per nuovi tipi di batterie allo stato solido. Gli esperti prevedono che nei prossimi anni questi dispositivi di accumulo ancora più potenti sostituiranno le batterie agli ioni di litio attualmente in uso.
Requisiti delle nuove gigafactory per i siti di produzione
Ampie superfici, collegamenti favorevoli, bassi costi di sviluppo e un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile sono requisiti importanti che di solito si trovano lontano dai centri urbani. Un altro aspetto importante è la disponibilità di personale qualificato. La conversione alla mobilità elettrica non crea solo nuove fabbriche, ma anche nuovi compiti, attività e profili professionali per i quali i dipendenti devono essere formati e addestrati.
La formazione è una priorità
Festo Didactic offre programmi di formazione specifici che consentono ai dipendenti di acquisire le competenze necessarie per gli impianti di produzione altamente automatizzati. L'offerta comprende la formazione pratica negli stabilimenti, la creazione di fabbriche di apprendimento interne e contenuti didattici digitali accessibili sulla Festo Learning Experience (Festo LX) indipendentemente dall'ora e dal luogo. Il tutto affrontando anche il tema della sostenibilità.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.