Immagine
Proprietario
Festo SE & Co. KG
ID: 3318

Cilindro rotondo salvaspazio con regolazione semplificata

Cilindro rotondo DSNU-S-...Festo con ammortizzo pneumatico autoregolante
Risparmi tempo e spazio con il cilindro rotondo DSNU-S-... di Festo: l'unico cilindro rotondo pneumatico con ammortizzo pneumatico autoregolante PPS che rende la messa in servizio un gioco da ragazzi.

Il PPS di Festo facilita la messa in servizio e fa risparmiare tempo. Questo consente un'ammortizzazione dinamica e fluida fino al raggiungimento della posizione finale. Tutto questo senza la necessità di una regolazione manuale del cilindro.

 

Primo step: risparmia tempo

Finora gli utenti dovevano regolare manualmente l'ammortizzo pneumatico integrato nel cilindro. Un’azione che richiede tempo, estendendo notevolmente la messa in servizio di impianti con molti attuatori ammortizzati.

 

L'ammortizzo auto-regolante PPS di Festo garantisce sempre prestazioni ottimali di ammortizzazione senza bisogno di interventi manuali, anche in presenza di parametri quali l'attrito e la variazione di pressione. Questo riduce l'usura e le battute meccaniche indesiderate.

 

Secondo step: risparmia spazio

Un altro vantaggio è che il DSNU-S-... richiede ingombri ridotti per l'installazione rispetto al classico DSNU di Festo. Ciò è dovuto alla testata posteriore più corto e alla filettatura sullo stelo più piccola. Il DSNU-S è l’attuatore ideale per l’impiego in macchine in cui gli ingombri a disposizione sono ridotti e dove il contenimento del peso è una condizione particolarmente importante.

 

Come parte del Core Product Range di Festo, il DSNU-S-... ha tempi di consegna brevi ed è disponibile in tutto il mondo. Grazie a prezzi attrattivi e alla lunga durata di vita, questo cilindro rotondo robusto ha tutto ciò che serve per diventare un bestseller.

Informazioni su Festo

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

DSNU-S cilindro rotondo
Il cilindro rotondo DSNU-S-...: la versione più sottile e più corta del cilindro DSNU.