This content was translated automatically.

图像
所有者
Festo SE & Co. KG
ID: 5220

随着氢能产业的蓬勃发展,自动化技术必须同步跟进

菲斯托将在2026年氢能技术世界博览会上展示如何实现电解槽和氢能设备的安全、模块化且可扩展的自动化。

电解槽用于生产氢气。但在工业应用中,这只是挑战的开始:阀门必须可靠地开关,压力和流量需精确调控,信号需被处理,且必须安全地应对各种关键状态。随着装置规模的扩大,自动化系统也必须同步升级。 在2026年10月20日至22日于汉堡举办的“氢能技术世界博览会”上,费斯托将展示如何实现氢能设备的模块化与安全自动化。

电解槽仅仅是个开始

在工业运行中,众多组件之间的协同作用决定了氢气装置运行的可靠性。因此,Festo将着眼点直接放在工艺流程上。 单个阀门、阀岛和远程I/O系统可分散部署,并支持电解槽、PSA等净化单元以及模块化装置的模块化设计理念。由此既可减少布线路径,又可更轻松地实现系统扩展。

从小做起,安全扩展。CPX-AP-I 远程 I/O 系统便是其中一例。它将来自不同模块的自动化组件(如 VTUG 阀岛、单个阀门或传感器)连接起来,从而直接在设备环境中实现灵活的分散式架构。

安全是设计理念的重要组成部分

氢能对设备安全提出了极高要求。因此,防爆和功能安全必须从一开始就纳入自动化设计方案。 Festo 通过为爆炸危险区域提供组件和自动化解决方案,以及在安全相关应用方面的专业知识,为设备制造商提供支持。这并非在于尽可能多地应用技术,而在于使复杂性变得可控。

减少接口,更专注于设备

随着设备规模的扩大,组件、接口和供应商的数量往往也会随之增加。因此,Festo 能够将自动化组件整合为协调一致、预配置且经过测试的系统。这不仅减少了协调工作量,还帮助设备制造商更加专注于其核心任务: 将氢能设备安全且经济地推广至工业规模。因为规模化生产不仅仅是将另一个电解槽放在原有电解槽旁边那么简单。其背后的自动化系统也必须采用模块化设计。在2026年氢能技术世界博览会上,费斯托将展示这一理念在实践中的具体应用。

欢迎莅临我们的展位。我们期待您的光临!

2026年10月20日至22日 汉堡展览中心(
)
B6展厅,6L40展位

关于费斯托:

费斯托 (Festo)是一家全球性的独立的家族企业,总部位于德国埃斯林根。自成立以来,Festo在工业自动化技术和技术教育方面制定标准,从而为环境、经济和社会的可持续发展做出贡献。公司为超过35个行业的30万家工厂和过程自动化客户提供气动和电驱动自动化技术解决方案,其中生命科学和实验室自动化业务受到越来越多的关注。Festo产品和服务遍布176个国家。2025年,费斯托在全球61个国家的250多个分支机构拥有约20600名员工,实现销售额33.3亿欧元。每年约8%的销售额用于研发。在这家学习型企业,1.5%的销售额用于基础和进一步培训。Festo 教学培训 (Didactic SE) 是全球领先的技术教育和培训供应商,为全球客户提供工业环境中全面的数字化和常规学习解决方案。

氢能技术博览会
菲斯托将在2026年氢能技术世界博览会上展示如何实现电解槽和氢能设备的安全、模块化且可扩展的自动化。