Immagine
Industry 4.0 EuroSkills
Proprietario
Festo SE & Co. KG
ID: 5051

Festo promuove l’eccellenza a EuroSkills Herning 2025

Campionati Europei per l’Apprendistato in Danimarca all’insegna della sostenibilità
Dal 9 al 13 settembre 2025, Herning, in Danimarca, diventerà il centro europeo dell’eccellenza professionale: in questa edizione di EuroSkills, circa 600 apprendisti provenienti da 33 paesi europei si sfideranno in 38 discipline. I Campionati Europei per l’Apprendistato non offrono solo una vetrina per risultati d’eccellenza, ma anche un variegato programma di supporto con offerte interattive per fino a 100.000 visitatori, il tutto all’insegna della sostenibilità secondo il motto “Competenze per un futuro più verde”. Festo è sponsor di EuroSkills sin dalla fondazione delle competizioni nel 2008.

Con Festo Didactic, l’azienda offre sistemi di apprendimento moderni, software e componenti per le due discipline competitive della meccatronica e dell’Industria 4.0. In questo modo, l’azienda supporta le competenze pratiche indispensabili per affrontare le sfide del futuro, come la digitalizzazione e la produzione sostenibile. Le competizioni professionali come EuroSkills non solo contribuiscono a contrastare la carenza di personale qualificato, ma suscitano anche l’entusiasmo dei giovani per le professioni tecniche. Nella competizione EuroSkills di meccatronica, due apprendisti Festo rappresentano i colori della Germania: Timo Dietrich e Kimi Wößner sono stati vicecampioni tedeschi di meccatronica nel 2023 e sono quindi selezionati per partecipare a EuroSkills Herning 2025.

Formare il futuro attraverso l’educazione

“EuroSkills dimostra con forza come un’educazione orientata alla pratica possa ispirare i giovani e, allo stesso tempo, gettare le basi per le innovazioni tecnologiche. In qualità di partner formativo, vogliamo contribuire a garantire che la prossima generazione di professionisti qualificati sia preparata al meglio per le esigenze di un futuro sostenibile”, afferma il Dr. Oliver Niese, CEO di Festo Didactic SE.

“Competenze per un futuro più verde” – Focus sulla sostenibilità

Il motto di quest’anno, “Competenze per un futuro più verde”, sottolinea come la responsabilità ecologica possa essere integrata in diversi ambiti professionali – ad esempio attraverso l’uso di tecnologie rispettose dell’ambiente, materiali riciclati e modelli di economia circolare. Festo presenterà soluzioni adatte con i sistemi didattici EDS Environmental Discovery System Water Management e Nacelle Wind Energy presso il proprio stand nell’area espositiva dell’evento. Gli apprendisti utilizzano questi sistemi per apprendere professioni del futuro con un elevato valore di sostenibilità. Questi sistemi rappresentano inoltre l’equipaggiamento ufficiale per le competizioni WorldSkills del prossimo anno, che si terranno a Shanghai, Cina.

Oltre alle competizioni appassionanti, i visitatori potranno partecipare a un ricco programma di supporto con aree interattive “Try-a-Skill”, dove potranno sperimentare direttamente le competenze professionali pratiche e provarle su appositi exhibit. L’obiettivo degli organizzatori è che i 100.000 visitatori, molti dei quali giovani, possano riconoscere le opportunità di carriera nelle professioni tecniche e manuali e superare i pregiudizi verso questi percorsi formativi.

Partner formativi di rilievo in Danimarca

EuroSkills Herning 2025 è organizzato in stretta collaborazione con il Ministero danese per l’Infanzia e l’Istruzione, WorldSkills Denmark e WorldSkills Europe. Herning, come sede dell’evento, è un pioniere nell’implementazione dell’Industria 4.0 grazie al suo settore industriale fiorente e alla sua vocazione internazionale.

Über Festo Didactic

Festo Didactic ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio bietet Kunden ganzheitliche Bildungslösungen in Themen der industriellen Automatisierung. Das breit gefächerte Angebot erreicht Berufsschulen und Universitäten sowie Forschungszentren und Industriekunden. Festo Didactic gehört zum global ausgerichteten, unabhängigen Familienunternehmen Festo mit Hauptsitz in Esslingen a.N. Die 760 Mitarbeiter der Festo Didactic in rund 60 Festo Landesgesellschaften erzielten im Jahr 2022 einen Umsatz von 140 Mio. EUR.

EuroSkills Herning 2025: Festo provides modern learning systems, software and components for the two competitive disciplines of mechatronics and Industry 4.0. In the EuroSkills mechatronics competition, two Festo trainees represent the ...
EuroSkills Herning 2025: Festo provides modern learning systems, software and components for the two competitive disciplines of mechatronics and Industry 4.0. In this way, the company supports practical skills that are indispensable for the ...
Festo and WorldSkills Europe: The company has been one of the sponsors of EuroSkills since the competitions were founded in 2008.