Consegna veloce – montaggio facile
La valvola regolatrice di flusso unidirezionale VFOE di Festo, regolabile manualmente, come variante dell'aria di alimentazione e dell'aria di scarico, consente di regolare liberamente la velocità di ritorno e di avanzamento dell'asta del pistone di un attuatore pneumatico. Grazie alla produzione ottimizzata, la valvola di controllo del flusso unidirezionale è un modo economico per implementare i requisiti standard.
La regolazione della valvola è semplice e affidabile: bastano tre passaggi. Il pulsante dell'attuatore, in diversi colori, rende facile e veloce la selezione regolazione del flusso necessario, sia per aria in entrata che in uscita. La direzione di uscita del tubo viene regolata in pochissimo tempo, semplicemente ruotando la parte superiore dell'uscita. La valvola può essere regolata manualmente tramite una manopola rotante con arresto. Ciò altera la sezione trasversale del flusso nel canale.
Festo Core Range
Il Festo Core Range è sempre disponibile presso i centri di assistenza dell'azienda in tutto il mondo. Bastano pochi clic per ordinare la valvola di regolazione del flusso unidirezionale VFOE dal Festo Online Shop, e in breve tempo sarà pronta per la spedizione. Gli utenti non avranno problemi a trovare i prodotti del Festo Core Range nel catalogo o nell'Online Shop: sono contrassegnati da una stella blu. Le varianti più popolari sono disponibili in confezioni da 20 o 50 unità.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.