La sostenibilità porta un ulteriore scintillio alle Stars in Automation Technology
Le "Stars in Automation Technology" sono più di 2200 prodotti di automazione pneumatica ed elettrica di Festo, che sono rapidamente disponibili in tutto il mondo, durevoli e dal prezzo attrattivo. Ora i prodotti principali del portfolio Festo sono in fase di sviluppo per essere sempre più sostenibili, con risparmi in termini di peso, volume ed energia, nonché spazio e materiali necessari.
Le 'Stars of Automation' comprendono oltre 2200 componenti provenienti da ogni fase della catena di controllo pneumatica ed elettrica, dalla preparazione dell'aria compressa, valvole e cilindri agli accessori, come tubi e raccordi corrispondenti. Con la gamma Core Festo, i produttori di macchine e attrezzature possono realizzare circa l'80% di tutte le applicazioni senza sforzo e rapidamente a prezzi interessanti, anche quando sono necessarie grandi quantità.
Disponibilità rapida in tutto il mondo
Molti dei componenti contrassegnati con la stella sono pronti per essere spediti già 24 ore dopo la ricezione dell'ordine, mentre i prodotti configurabili sono pronti per la consegna entro pochi giorni. Tutti i prodotti della Core Range sono disponibili in tutto il mondo e con lo stesso livello di qualità grazie alla produzione automatizzata in diverse sedi decentrate nei mercati principali di Germania, Cina e Stati Uniti. Ci sono altri stabilimenti in India, Brasile, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria e Svizzera. Anche la distribuzione è decentralizzata grazie a centri logistici altamente automatizzati in Germania, Cina e USA, quindi il 70% di tutti i clienti può essere raggiunto in un giorno.
Sostenibilità di vasta portata
Il segno distintivo dei componenti più recenti della Core Range è che vengono sviluppati per essere sempre più sostenibili, con l'obiettivo di risparmiare peso, volume ed energia, nonché materie prime e spazio di installazione. Ogni obiettivo aumenta la sostenibilità - nella linea di produzione attraverso il risparmio di spazio di installazione, nella progettazione della macchina attraverso il risparmio di materie prime, nelle applicazioni di fine braccio attraverso il risparmio energetico, in magazzino grazie al risparmio di volume e di sistemi di movimentazione grazie al risparmio di peso. Ad esempio, il nuovo cilindro tondo DSNU-S offre le stesse prestazioni del collaudato cilindro rotondo DSNU, ma è più corto di 35 mm e la sua interfaccia di montaggio è fino al 40% più stretta. O ridurre l'installazione del 32% con la valvola di controllo del flusso unidirezionale VFOE rispetto al più venduto GRLA-D.
I progettisti e i responsabili della produzione di Festo hanno lavorato a stretto contatto durante lo sviluppo di questi prodotti per garantire che gli impianti di Festo possano produrre i componenti con un elevato grado di automazione. Ad esempio, gli ingegneri Festo hanno realizzato il giogo e la slitta per la mini slitta DGST come un unico pezzo per consentire la produzione di grandi quantità in modo efficiente. Gli sviluppatori hanno ridotto con successo il numero di componenti del 10% rispetto al modello precedente.
Tempi di ciclo più brevi
Questo approccio di ingegneria collaborativa ha permesso a Festo di ridurre i tempi di ciclo di quasi il 50% per il DGST o il DFM a guida. Gli impianti di Festo possono ora produrre un DFM al minuto, per esempio. Un altro esempio è la linea di produzione completamente automatizzata per la valvola standard VUVG, che produce una valvola completamente assemblata ogni 12 secondi.
Nuovi metodi organizzativi come basare la produzione e l'assemblaggio sui flussi di valore e applicare coerentemente i metodi di eccellenza operativa (OPEX) come la gestione snella o Six Sigma accorciano le distanze tra le singole fasi di produzione e riducono i tempi di produzione. E questo permetterà a Festo di aumentare l'efficienza e la produttività nei suoi siti di produzione, assemblaggio e logistica nei prossimi anni.
Nuove stelle nel mondo dell'automazione
Il processo di sviluppo accelerato dei prodotti ha spianato la strada alle ultime Stars in Automation. La mini slitta DGST, ad esempio, è la più piccola del suo genere e ha lo slittamento più corto sul mercato. Tuttavia, è forte quando si tratta di precisione, forze, controllo del movimento, durata e affidabilità.
Altri best seller tra le Stars in Automation includono il leggero cilindro compatto ADN-S, che è prodotto quasi interamente come una parte e può eseguire piccoli e micro-movimenti negli spazi più piccoli. I regolatori e i regolatori di filtro delle unità di servizio serie MS2 sono progettati per l'uso vicino al processo direttamente nella macchina e per applicazioni a fine braccio. Sono leggeri e compatti, ma con portate elevate fino a 350 l/min. La combinazione tubi/raccordi PUN-H/QS garantisce anche un'alimentazione affidabile di aria compressa in applicazioni standard e in aree umide.
Senza rame, zinco e nichel
A seconda dell'applicazione, i prodotti nella produzione di batterie non devono emettere particelle interferenti come rame, zinco o nichel. Altrimenti c'è il rischio che la qualità delle batterie sia ridotta o che siano inutilizzabili. Ecco perché Festo ha definito criteri che limitano l'uso di rame, zinco e nichel nel suo sviluppo del prodotto: i materiali metallici con rame, zinco o nichel come componente principale sono esclusi dall'uso per tali varianti. Ciò significa che molti prodotti della gamma Festo Core sono adatti anche per la produzione di batterie secondarie.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.800 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.