© Festo SE & Co. KG 2025/10/15 | Globale Sustainable, smart, safe Hydrogen makes sustainable energy mobile. With the intel ligent trailer control system HY.Runner from GP Joule, ... Leggi comunicato stampa Hydrogen makes sustainable energy mobile. With the intel ligent trailer control system HY.Runner from GP Joule, transporting hydrogen is more efficient, safer, and more environmentally friendly. The Festo valve terminal VTUG and the solenoid valve VOFC provide a space-saving design on the trailer chassis, as well as additional safety.
© Festo SE & Co. KG 2024/04/23 | Globale Prospettive di crescita Festo Dopo anni di forte crescita, il 2023 è stato un anno di consolidamento per Festo. Il fatturato è ... Leggi comunicato stampa Dopo anni di forte crescita, il 2023 è stato un anno di consolidamento per Festo. Il fatturato è stato leggermente inferiore rispetto all'anno precedente (-4,3% a circa 3,65 miliardi di euro). Nonostante ciò, Festo ha continuato a investire in ricerca e sviluppo, oltre a espandere l'offerta di mercato regionale. L'automazione dei settori futuri, ma anche la qualificazione degli specialisti, offre a Festo un grande ...
© Festo SE & Co. KG 2024/03/26 | Globale La trasformazione industriale decolla con l'automazione Come realizzare la trasformazione industriale ad un costo accettabile? Quali innovazioni ecologiche può ... Leggi comunicato stampa Come realizzare la trasformazione industriale ad un costo accettabile? Quali innovazioni ecologiche può aspettarsi l'industria nei prossimi anni? L'automazione fornisce risposte a queste domande. Festo ha sviluppato molte soluzioni per l'elettromobilità, l'idrogeno verde e i bioreattori.
© Festo SE & Co. KG 2024/01/17 | Globale Festo premiata con il premio tedesco per la sostenibilità Alla cerimonia di premiazione del 23 novembre a Düsseldorf, Festo ha ricevuto il premio tedesco per la ... Leggi comunicato stampa Alla cerimonia di premiazione del 23 novembre a Düsseldorf, Festo ha ricevuto il premio tedesco per la sostenibilità (DNP) nella categoria idraulica, pompe e compressori. Il DNP si basa sugli obiettivi dell'Agenda 2030 del governo tedesco e quindi su aree chiave di trasformazione come il clima, la biodiversità, le risorse, la catena di approvvigionamento e la società. Festo è stata recentemente nominata azienda di ...
2024/06/24 | Globale Battery Show Europe 2024 Affidabile, economica, sostenibile: il ciclo di vita delle batterie - soluzioni dalla produzione delle celle ... Comunicati stampa (4) Immagini (15) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2024/05/07 | Globale Hannover Messe 2024 Progress in motion: How do we meet the great challenges of our time? Supplying the world's population ... Comunicati stampa (8) Immagini (27) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2023/05/22 | Globale Battery Show Europe 2023 Affidabile, economico, sostenibile Il ciclo di vita circolare delle batterie: soluzioni dalla produzione delle ... Comunicati stampa (6) Immagini (17) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2023/04/21 | Globale Hannover Messe 2023 I temi principali di Hannover Messe 2023 sono sostenibilità e digitalizzazione con l'AI. Aziende ... Comunicati stampa (10) Immagini (39) Video (1) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG