2021/11/16
ID: 2561

L'industria elettronica sfida i suoi fornitori

La tecnologia di automazione compatta di partner affidabili è la chiave del successo

In nessun altro settore c'è una tale pressione per innovare e mantenere bassi i prezzi, come nel settore dei semiconduttori e dell'elettronica. Per gli OEM questo significa sviluppare macchine e impianti sempre più veloci e produttivi, in ​​tempi inferiori ai 18 mesi. Inoltre, sono necessari anche componenti di automazione affidabili, compatti ed economici. Il Festo Core Range offre la soluzione perfetta: è rapidamente disponibile in tutto il mondo, ha una lunga durata e un prezzo interessante.

I componenti elettronici stanno rapidamente trovando la loro strada, anche in altri settori. Oltre ai classici prodotti associati a smartphone, computer e TV, l'industria automobilistica, la tecnologia medica e la logistica commerciale richiedono componenti elettronici e sensori più potenti, ad es. per veicoli a mobilità elettrica o a guida autonoma. E anche le industrie alimentari e degli imballaggi sono affamate di imballaggi intelligenti, dotati di chip elettronici.

 

Lo sviluppo e la progettazione del prodotto in Europa, Stati Uniti, Cina e Corea del Sud sono generalmente separati dalla produzione in Cina o nel sud-est asiatico. Ecco perché è estremamente importante per gli OEM che i loro fornitori siano a portata di mano in tutto il mondo, con prodotti, pezzi di ricambio, consulenza e servizi, nonché con soluzioni di prodotto personalizzate. Gli specialisti dell'automazione di Festo, con la loro esperienza nel settore, si recano quindi sempre più spesso in Cina e nei paesi asiatici per consigliare i propri clienti.

 

Raddoppia la capacità produttiva

Grandi quantità, alta velocità, disponibilità in tutto il mondo e prezzi interessanti: questi sono i requisiti minimi dell'industria dei semiconduttori e della produzione elettronica per la tecnologia di automazione. "Festo ha quindi raddoppiato la sua capacità produttiva in tutto il mondo, con un focus sull'Asia, il che significa che ora è pronta per l'elevata domanda di prodotti standard elettrici e pneumatici", spiega Arian Scholz, Head of Global Key Account e Industry Segment Management di Festo.

 

Particolarmente interessanti per l'industria elettronica sono i cilindri compatti ADN, la minislitta DGST e l'azionamento guidato DFM, oltre ai corrispondenti sensori di prossimità, le valvole VUVG e le unità di servizio della serie MS2. Tutti i prodotti consentono una catena di controllo pneumatico con un design molto compatto.

 

2200 componenti nel core range

I componenti di automazione citati fanno parte della Festo Core Range. Queste "stelle dell'automazione" includono oltre 2200 componenti, provenienti da ogni fase della catena di controllo pneumatico ed elettrico, dalla preparazione dell'aria compressa, valvole e cilindri agli accessori, come tubi e raccordi abbinati. Con il Festo Core Range, i produttori di macchine tessili possono realizzare circa l'80% di tutte le applicazioni, senza sforzo e rapidamente a prezzi interessanti, anche quando sono necessarie grandi quantità.

 

Disponibilità rapida in tutto il mondo

Molti dei componenti contrassegnati con la stella sono pronti per essere spediti solo 24 ore dopo la ricezione dell'ordine, mentre i prodotti configurabili sono pronti per la consegna entro cinque giorni. Tutti i prodotti del Festo Core Range sono disponibili in tutto il mondo e con lo stesso livello di qualità, grazie alla produzione automatizzata in varie sedi decentralizzate nei mercati principali di Germania, Cina e Stati Uniti. Ci sono altri stabilimenti in India, Brasile, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria e Svizzera. Anche la distribuzione è decentralizzata grazie a centri logistici altamente automatizzati in Germania, Cina e Stati Uniti, quindi il 70% di tutti i clienti può essere raggiunto in un giorno.

 

Produzione efficiente

Il segno distintivo degli ultimi componenti del Festo Core Range è la collaborazione tra i progettisti e i pianificatori di produzione Festo. Hanno lavorato a stretto contatto durante lo sviluppo di questi prodotti, per garantire che i componenti possano essere realizzati negli stabilimenti Festo, con un alto grado di automazione. Per la nuova minislitta DGST, ad esempio, il giogo e la slitta sono realizzati in modo completamente automatico, come un unico pezzo. Inoltre, gli sviluppatori hanno ridotto con successo il numero di componenti del 60% rispetto al modello precedente.

 

Ciò consente di produrre il DGST in grandi quantità con la massima efficienza. Questo approccio ha anche permesso di ridurre i tempi di ciclo per l'azionamento guidato DFM di quasi il 50%. Gli impianti Festo possono ora produrre un DFM ogni minuto. Un altro esempio è la linea di produzione completamente automatizzata per la valvola standard VUVG, che produce una valvola completamente assemblata ogni 12 secondi.

 

https://www.festo.com/cs

https://www.festo.com/electronics

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.800 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

© Festo SE & Co. KG
Test nella produzione elettronica
In nessun altro settore c'è una tale pressione per innovare e mantenere bassi i prezzi come nel settore dei semiconduttori e dell'elettronica. Inoltre, sono necessari anche componenti di automazione affidabili, compatti ed...
© Festo SE & Co. KG
DGST
Particolarmente attraente per l'industria: minislitta compatta come la DGST di Festo.
© Festo SE & Co. KG
Arian Scholz
"Festo ha quindi raddoppiato la sua capacità produttiva in tutto il mondo con un focus sull'Asia, il che significa che ora è pronta per l'elevata domanda di prodotti standard elettrici e pneumatici", spiega Arian Scholz, Head of Global Key...

Persona di contatto globale

Download

Condividi comunicato stampa