© Festo SE & Co. KG 2024/02/02 | Globale Pneumatics Makes a Technological Leap with Piezo Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new ... Leggi comunicato stampa Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new perspectives for pneumatics. Thanks to this technology, the pressure control of the compact proportional valve terminal VTEP is extremely sensitive, down to less than 1 mbar. This is perfect for applications such as wafer polishing or patch clamping in life science. In addition, Controlled Pneumatics uses high-precision piezo valves to reduce ...
© Festo SE & Co. KG 2024/01/23 | Globale Presa affidabile senza aria La pinza elettrica standard EHPS di Festo è la versione elettrica della pinza pneumatica DHPS e ... Leggi comunicato stampa La pinza elettrica standard EHPS di Festo è la versione elettrica della pinza pneumatica DHPS e può essere utilizzata ovunque non sia consentito l'uso di pneumatica. Il concetto della pinza elettrica standard si basa sulla semplicità: tutta l'elettronica è integrata nella pinza, di conseguenza non è necessario un motore esterno. La pinza EHPS può muovere pezzi di piccole e medie ...
© Festo SE & Co. KG 2022/10/19 | Globale Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical drive Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is ... Leggi comunicato stampa Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.
© Festo SE & Co. KG 2021/11/24 | Globale Niente più wafer ossidati Quando i wafer devono essere trasportati e stoccati nell'industria dei semiconduttori, il sistema di spurgo ... Leggi comunicato stampa Quando i wafer devono essere trasportati e stoccati nell'industria dei semiconduttori, il sistema di spurgo N2 di Festo impedisce all'ossigeno di ossidare i wafer. Il competitivo regolatore di flusso preassemblato fornisce continuamente azoto inerte al serbatoio wafer (FOUP).
2023/11/13 | Globale Productronica 2023 La fiera leader mondiale per lo sviluppo e la produzione di elettronica, in cui Festo presenta le ultime ... Comunicati stampa (7) Immagini (21) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2021/11/15 | Globale Productronica 2021 - ... World's leading trade fair for electronics development and production November 16 to 19, 2021 Comunicati stampa (6) Immagini (16) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG