2021/06/10
ID: 2931

Festo e Siemens integrano il Multi-Carrier-System nel sistema di trasferimento Bosch Rexroth

Collaborazione su un nuovo sistema generale, per processi di produzione più flessibili ed efficienti

Siemens e Festo presentano un innovativo concetto di azionamento e controllo per motori lineari, progettato per offrire soluzioni flessibili ed efficienti ad alte prestazioni, per applicazioni a tempo ciclo ridotto. Il Multi-Carrier-System (MCS®) di Siemens e Festo si integra con i sistemi classici di trasporto, come il TS 2plus di Rexroth, aggiungendo così l'MCS modulare al versatile sistema a blocchi di Bosch Rexroth, basato su unità standardizzate. I vantaggi dei sistemi esistenti sono stati unificati e gli utenti sono liberi di combinarli per ottenere la massima flessibilità nei loro processi. Ciò apre nuove possibilità, ad esempio, nella tecnologia di assemblaggio o nella produzione di batterie.

Il Multi-Carrier-System consente di accelerare, spostare e posizionare con precisione carrier, indipendentemente l'uno dall'altro, sul binario MCS. Ciò consente non solo di realizzare diversi formati di prodotto su un'unica linea di produzione, ma anche di ottenere tempi di ciclo molto più brevi e volumi di produzione più elevati. I carrier viaggiano senza problemi da un sistema all'altro, con carico e scarico senza interruzioni. Possono anche essere integrati nei sistemi intralogistici esistenti.

 

I motori lineari Festo costituiscono la base tecnica del Multi-Carrier-System, garantendo un movimento libero e dinamico nonché un posizionamento preciso per il trasporto diretto di prodotti fino a 50 chilogrammi. Grazie all'ingegneria olistica di Siemens e alla funzionalità di controllo del movimento integrata fornita da Simotion e Simatic, il movimento può essere controllato con precisione e diversi moduli macchina possono essere coordinati all'interno di un singolo sistema. Il Multi-Carrier-System può essere integrato perfettamente come parte di un processo di trasformazione digitale, indipendentemente dal settore o dalle dimensioni dell'azienda, poiché i dati cinematici sono già disponibili in formato digitale. Questi dati possono essere utilizzati direttamente per programmare il controller, ad esempio, con conseguente riduzione dei tempi di messa in servizio.

 

Il sistema di trasferimento Rexroth TS 2plus è progettato per il trasporto di carrier. Comprende blocchi standardizzati che possono essere combinati in modo flessibile per creare un sistema completo. Il design modulare consente ai produttori di sfruttare il potenziale per una maggiore efficienza a un costo ragionevole. Tutti i componenti sono caratterizzati da un design particolarmente robusto e garantiscono una maggiore stabilità operativa.

 

www.festo.com/mcs

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,65 miliardi di euro nel 2023. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

© Festo SE & Co. KG
Multi-Carrier-System
Integrazione perfetta: il Multi-Carrier-System (MCS®) nel sistema di trasferimento Bosch Rexroth TS 2plus.
© Festo SE & Co. KG
Multi-Carrier-System 2
Siemens e Festo presentano un innovativo concetto di azionamento e controllo per motori lineari, progettato per offrire soluzioni flessibili ed efficienti ad alte prestazioni, per applicazioni a ciclo breve.

Persona di contatto globale

Download

Condividi comunicato stampa