Tecnologia Nerada® per ingombro e risparmio energetico
Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue che occupano il 75% in meno di spazio rispetto agli impianti convenzionali, richiedono solo il 50% dell'energia e sono anche inodori, offrendo allo stesso tempo eccellenti prestazioni di purificazione. La tecnologia di automazione pneumatica Festo garantisce sequenze di processo affidabili ed esatte, mentre gli esperti Festo forniscono supporto nella pianificazione dell'impianto.
La tecnologia Nereda è il nuovo standard per il trattamento biologico, sostenibile ed economico delle acque reflue urbane e industriali. Ciò che rende unico il processo Nereda è il fatto che i batteri utilizzati per purificare le acque reflue crescono in granuli con proprietà di rapida decantazione. Tutti i processi di trattamento biologico avvengono simultaneamente in questi granuli. Il primo impianto industriale è entrato in funzione nel 2005, seguito dal primo impianto municipale nel 2009. Entro il 2020, oltre 80 impianti Nereda erano operativi o pianificati in tutto il mondo.
Tre stadi in un reattore
La tecnologia Nereda si basa su un semplice processo ciclico a tre stadi, che può avvenire in uno o più reattori di Nereda. La durata e i parametri di processo per le varie fasi di ogni ciclo vengono regolati automaticamente, anche al variare della quantità, della composizione e della temperatura delle acque reflue. Nella prima fase vengono alimentate le acque reflue non trattate. Mentre ciò accade, l'acqua trattata viene spostata e decantata. La seconda fase è la fase di aerazione, durante la quale i composti organici, azotati e fosforici vengono rimossi biologicamente. Nella fase di decantazione rapida, la biomassa viene separata dalle acque reflue e l'impianto di Nereda è pronto per un nuovo ciclo.
La tecnologia Nereda unisce tutti i processi di trattamento biologico in un'unica vasca. Ciò richiede una sequenza di processo esatta. La velocità di sedimentazione nel processo Nereda è fino a trenta volte più veloce rispetto agli impianti convenzionali. Le fasi del processo, alcune delle quali molto brevi, richiedono valvole di processo a chiusura rapida: è qui che l'automazione pneumatica Festo offre le giuste soluzioni.
Automazione e digitalizzazione
Festo fornisce supporto per la progettazione dell'intero sistema pneumatico, nonché per l'installazione e la messa in servizio. Per la fornitura di aria compressa, l'azienda fornisce soluzioni chiavi in mano con quadri elettrici, compressori, tubazioni e accessori, disponibili in tutto il mondo e da un'unica fonte. Il monitoraggio dell'aria compressa garantisce processi efficienti e stabili. Una garanzia per l'intero sistema sotto forma di contratto di manutenzione, il quale offre al gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue la certezza di cui ha bisogno. La digitalizzazione, ad esempio con il Festo Motion Terminal, offre valore aggiunto e trasparenza.
Il Festo Motion Terminal VTEM è la prima valvola al mondo ad essere controllata tramite app. Le Motion Apps consentono di integrare molte funzioni in un dispositivo hardware standardizzato. Gli utenti possono modificare facilmente le funzioni con il semplice tocco di un pulsante. Grazie ai sensori integrati il Motion Terminal è anche in grado di auto apprendere e adattarsi autonomamente.
Motion Apps e modulo di efficienza energetica
App adatte per applicazioni negli impianti di trattamento acque reflue basati sul processo Nereda includono “ECO drive” per il risparmio di aria compressa, “Preselezione tempo viaggio” per impostare tempi di apertura/chiusura e “Diagnostica perdite” per rilevare malfunzionamenti. Con l'app “ECO drive” viene azionato un attuatore con la pressione minima necessaria per il carico. Ciò consente di risparmiare notevoli quantità di aria compressa, in particolare con attuatori di grandi dimensioni. Con l'app “Preimpostazione del tempo di viaggio” la durata della corsa di lavoro non viene definita regolando i regolatori di flusso, ma semplicemente inserendo un tempo in secondi. Con l'app "Diagnostica perdite", i malfunzionamenti possono essere rilevati e individuati su un determinato attuatore tramite cicli diagnostici e valori di soglia definiti.
Altri moduli per il concetto di risparmio energetico digitalizzato sono i moduli di efficienza energetica MSE6, che combinano regolatore di pressione, valvola on/off, sensori e comunicazione bus di campo in un'unica unità. Monitorano il consumo di aria compressa, spengono automaticamente l'aria dopo che la produzione si è interrotta per un certo periodo di tempo ed evitano che la pressione del sistema scenda al di sotto di un determinato livello di stand-by. Grazie a questa tecnologia brevettata da Festo, gli operatori dell'impianto possono risparmiare diverse tonnellate di CO2 e centinaia di euro di costi operativi all'anno.
Quadri elettrici e valvole di processo
Le soluzioni di armadio elettrico pronte per l'installazione offerte da Festo proteggono i componenti di automazione decentralizzati, come l'unità di valvole VTSA, da influenze esterne. Il VTSA garantisce le elevate portate necessarie per il controllo di attuatori di grandi volumi, mentre il terminale elettrico CPX fornisce l'integrazione di funzioni come il monitoraggio della pressione, nonché ingressi e uscite digitali o analogici. Negli armadi di controllo è inclusa anche l'unità modulare di preparazione dell'aria compressa della serie MS, con opzioni di configurazione come la regolazione della pressione e la protezione contro le manomissioni.
Le unità di valvole di processo preassemblate assicurano che i componenti si abbinino in modo ottimale tra loro, semplifichino l'installazione e vi diano la certezza della progettazione, anche nel caso di soluzioni personalizzate. Una rete di aria compressa perfettamente dimensionata è fondamentale per impianti ad alta efficienza energetica. In Festo, gli utenti ottengono tutto da un'unica fonte, dal compressore e dalla preparazione dell'aria (ad es. essiccatore) fino a un'ampia selezione di tubi e connettori, naturalmente combinati con i consigli di esperti.
A proposito di Nereda:
Nereda® è il marchio per la tecnologia di proprietà di Royal HaskoningDHV. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Nereda, visitare il sito https://www.ne
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,65 miliardi di euro nel 2023. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.