La premiere dell'Incredible Machine Festo ad Hannover Messe
Per celebrare il 100° anniversario dell'azienda, Festo - in qualità di specialista dell'automazione - ha progettato una macchina straordinaria che sarà presentata per la prima volta ad Hannover Messe 2025. Basata sul principio di una macchina di Rube Goldberg, non produce un prodotto specifico, ma racconta la storia del movimento tramite la tecnologia dell'automazione che ha influenzato significativamente l'azienda.
In un laboratorio nel campus Festo di Esslingen, si sta creando un'applicazione completamente nuova per celebrare il 100° anniversario dell'azienda. Molti materiali e dispositivi tecnici vengono portati in questo laboratorio e un team composto da persone provenienti da diversi dipartimenti dell'azienda sta lavorando insieme a un'imponente "mostra pensata per l'anniversario".
L'applicazione dimostrerà le diverse competenze e l'ampia esperienza di Festo nel campo della tecnologia di automazione, nonché il suo spirito innovativo per rendere possibile l'impossibile. Dopotutto, l'inventiva e lo spirito pionieristico fanno parte del DNA dell'azienda fin dall'inizio. Proprio come il battito d'ali di una farfalla può innescare una catena di movimenti, a volte un piccolo impulso provoca cambiamenti industriali significativi.
Da un piccolo impulso all'intero mondo del movimento
L'eMotionButterfly di Festo mette in movimento la macchina. Questo impulso avvia un affascinante viaggio di movimenti all'interno della macchina: in un mondo di automazione industriale in cui fermarsi non è un'opzione, caratterizzato da innovazione e progresso.
Con la "Incredible Machine", Festo guarda indietro alla sua storia e al contempo guarda al futuro, dimostrandoe dimostra la sua fascinazione per le tecnologie del movimento – siano esse pneumatiche, elettriche, digitali o una combinazione.
I dettagli di questa grande macchina sono ancora un segreto: verrà mostrata per la prima volta ad Hannover Messe 2025.
Questo è solo l'inizio: con il motto "Automation for a world in motion", con successo Festo dà il via ai prossimi 100 anni di tecnologia di automazione, insieme ai suoi clienti e partner.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,65 miliardi di euro nel 2023. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.