This content was translated automatically.
Se l'idrogeno diventa importante, l'automazione deve crescere di pari passo
Un elettrolizzatore produce idrogeno. Tuttavia, per l’impiego industriale, è qui che inizia la sfida successiva: le valvole devono azionarsi in modo affidabile, la pressione e la portata devono essere regolate con precisione, i segnali devono essere elaborati e le condizioni critiche devono essere gestite in modo sicuro. Man mano che l’impianto cresce, anche l’automazione deve crescere di pari passo. All’Hydrogen Technology World Expo, che si terrà dal 20 al 22 ottobre 2026 ad Amburgo, Festo mostrerà come automatizzare gli impianti a idrogeno in modo modulare e sicuro.
L’elettrolizzatore è solo l’inizio
Nel funzionamento industriale, è l’interazione di numerosi componenti a determinare l’affidabilità di un impianto a idrogeno. Per questo motivo, Festo interviene direttamente sul processo. Valvole singole, isole di valvole e sistemi I/O remoti possono essere impiegati in modo decentralizzato e supportano concetti di impianto modulari per elettrolizzatori, unità di purificazione come PSA e skid. In questo modo è possibile ridurre i percorsi di cablaggio e realizzare più facilmente eventuali ampliamenti.
Partire in piccolo. Scalare in modo sicuro. Un esempio è il sistema I/O remoto CPX-AP-I. Esso collega componenti di automazione quali l’isola di valvole VTUG, valvole singole o sensori provenienti da diversi moduli, consentendo così un’architettura decentralizzata flessibile direttamente nell’ambiente dell’impianto.
La sicurezza fa parte del progetto
L’idrogeno pone requisiti elevati in termini di sicurezza degli impianti. La protezione contro le esplosioni e la sicurezza funzionale devono quindi essere parte integrante del concetto di automazione sin dall’inizio. Festo supporta i costruttori di impianti con componenti e soluzioni di automazione per aree a rischio di esplosione, nonché con il know-how necessario per applicazioni orientate alla sicurezza. Non si tratta di impiegare quanta più tecnologia possibile, ma di rendere la complessità gestibile.
Meno interfacce, maggiore attenzione all’impianto
Con l’aumentare delle dimensioni dell’impianto, spesso cresce anche il numero di componenti, interfacce e fornitori. Festo è quindi in grado di integrare i componenti di automazione in sistemi coordinati, preconfigurati e collaudati. Ciò riduce gli sforzi di coordinamento e aiuta i costruttori di impianti a concentrarsi maggiormente sul loro vero compito: portare gli impianti a idrogeno su scala industriale in modo sicuro ed economico. Infatti, lo scale-up non consiste semplicemente nell’aggiungere un altro elettrolizzatore accanto ai primi. Anche l’automazione sottostante deve essere concepita in modo modulare. All’Hydrogen Technology World Expo 2026, Festo mostrerà come ciò possa tradursi nella pratica.
Venite a trovarci al nostro stand. Vi aspettiamo!
20–22 ottobre 2026
Hamburg Messe
Padiglione B6, Stand 6L40
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.