This content was translated automatically.

Afbeelding
Eigenaar
Festo SE & Co. KG
ID: 5220

Als waterstof een grote rol gaat spelen, moet de automatisering mee groeien

Festo laat op de Hydrogen Technology World Expo 2026 zien hoe elektrolyse-installaties en waterstofinstallaties veilig, modulair en schaalbaar kunnen worden geautomatiseerd.

Een elektrolyse-installatie produceert waterstof. Maar voor industrieel gebruik begint daarmee de volgende uitdaging: kleppen moeten betrouwbaar schakelen, druk en doorstroming moeten nauwkeurig worden geregeld, signalen moeten worden verwerkt en kritieke situaties moeten veilig onder controle worden gehouden. Als de installatie groeit, moet ook de automatisering meegroeien. Op de Hydrogen Technology World Expo van 20 tot en met 22 oktober 2026 in Hamburg laat Festo zien hoe waterstofinstallaties modulair en veilig kunnen worden geautomatiseerd.

De elektrolyse-installatie is nog maar het begin

In de industriële praktijk bepaalt het samenspel van vele componenten hoe betrouwbaar een waterstofinstallatie functioneert. Festo richt zich daarom direct op het proces. Afzonderlijke kleppen, klepeilanden en Remote-I/O-systemen kunnen decentraal worden ingezet en ondersteunen modulaire installatieconcepten voor elektrolysers, zuiveringsunits zoals PSA en skids. Hierdoor kunnen bekabelingstrajecten worden verkort en uitbreidingen eenvoudiger worden gerealiseerd.

Klein beginnen. Veilig opschalen. Een voorbeeld hiervan is het Remote-I/O-systeem CPX-AP-I. Het verbindt automatiseringscomponenten zoals het ventielblok VTUG, afzonderlijke ventielen of sensoren uit verschillende modules en maakt zo een flexibele, decentrale architectuur mogelijk, direct in de installatieomgeving.

Veiligheid hoort bij het concept

Waterstof stelt hoge eisen aan de installatieveiligheid. Explosiebeveiliging en functionele veiligheid moeten daarom vanaf het begin deel uitmaken van het automatiseringsconcept. Festo ondersteunt installatiebouwers met componenten en automatiseringsoplossingen voor explosiegevaarlijke omgevingen, evenals met knowhow voor veiligheidsgerichte toepassingen. Daarbij gaat het er niet om zoveel mogelijk techniek in te zetten. Het gaat erom complexiteit beheersbaar te maken.

Minder interfaces, meer focus op de installatie

Naarmate de installatie groter wordt, neemt vaak ook het aantal componenten, interfaces en leveranciers toe. Festo kan automatiseringscomponenten daarom samenvoegen tot op elkaar afgestemde, vooraf geconfigureerde en geteste systemen. Dit vermindert de coördinatie-inspanningen en helpt installatiebouwers zich sterker te concentreren op hun eigenlijke taak: waterstofinstallaties veilig en rendabel op industriële schaal brengen. Want bij opschaling gaat het niet alleen om het plaatsen van nog een elektrolyse-installatie naast de eerste. De automatisering erachter moet net zo modulair worden ontworpen. Op de Hydrogen Technology World Expo 2026 laat Festo zien hoe dat er in de praktijk uit kan zien.

Bezoek ons op de stand. We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

20–22 oktober 2026
Hamburg Messe
Hal B6, stand 6L40

About Festo

Festo is a global player and an independent family-owned company with headquarters in Esslingen am Neckar, Germany. Festo has set standards in industrial automation technology and technical education ever since its establishment, thereby making a contribution to sustainable development of the environment, the economy and society. The company supplies pneumatic and electrical automation technology to 300,000 customers of factory and process automation in over 35 industries. Digitalization, AI and the LifeTech sector with medical technology and laboratory automation are becoming increasingly important. The products and services are available in 176 countries. With about 20,600 employees in over 250 branch offices in around 60 countries worldwide, Festo achieved a turnover of around €3.33 billion in 2025. More than 8% of this turnover is invested in research and development. In this learning company, 1.5 % of turnover is invested in basic and further training. Festo Didactic SE is a leading provider of technical education and training and offers its customers worldwide comprehensive digital and physical learning solutions in the industrial environment.

Hydrogen Technology Expo
Festo laat op de Hydrogen Technology World Expo 2026 zien hoe elektrolyse-installaties en waterstofinstallaties veilig, modulair en schaalbaar kunnen worden geautomatiseerd.