Le pistole di saldatura servo-pneumatiche Festo riducono i tempi di fermo ...      
      
        Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle ...      
      Leggi comunicato stampa
     
    
      Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle pistole saldatrici servo-pneumatiche Festo. Tanto da avere installato più di 2.500 pistole robot di saldatura nelle carrozzerie del marchio premium. Questa casa automobilistica è ora in grado di ridurre i tempi di fermo del 25%, grazie a un sistema Festo di manutenzione predittiva, pronto per l'intelligenza artificiale.