La premiere dell'Incredible Machine Festo ad Hannover Messe      
      
        Per celebrare il 100° anniversario dell'azienda, Festo - in qualità di specialista ...      
      Leggi comunicato stampa
     
    
      Per celebrare il 100° anniversario dell'azienda, Festo - in qualità di specialista dell'automazione - ha progettato una macchina straordinaria che sarà presentata per la prima volta ad Hannover Messe 2025. Basata sul principio di una macchina di Rube Goldberg, non produce un prodotto specifico, ma racconta la storia del movimento tramite la tecnologia dell'automazione che ha influenzato significativamente ...