© Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Globale Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei ... Leggi comunicato stampa Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ...
© Wellspect 2023/02/27 | Globale €37.000 in meno di costi energetici nella tecnologia medica Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è ... Leggi comunicato stampa Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è così per l’azienda Wellspect, leader mondiale in soluzioni mediche per la cura dell'incontinenza, che ha fatto della sostenibilità parte integrante della sua strategia aziendale. Lo stabilimento dell'azienda a Mölndal, vicino a Göteborg, in Svezia, si affida a Festo Energy Saving Services, con un risparmio ...
© Festo SE & Co. KG 2023/02/16 | Globale Festo e la sostenibilità L'automazione è un fattore chiave per la trasformazione industriale, orientata alla protezione del ... Leggi comunicato stampa L'automazione è un fattore chiave per la trasformazione industriale, orientata alla protezione del clima, l'efficienza delle risorse e la sostenibilità. Con i suoi prodotti e soluzioni, Festo contribuisce a una produzione rispettosa delle risorse e aiuta a stabilire un'economia circolare lungo l'intera catena del valore, con il chiaro obiettivo di ridurre le emissioni di CO2.
© Festo SE & Co. KG 2022/09/28 | Globale How many users of compressed air know where the weak points in their systems ... Operating costs for pneumatic equipment can be reduced by up to 60% if system operators put into practice the ... Leggi comunicato stampa Operating costs for pneumatic equipment can be reduced by up to 60% if system operators put into practice the results and analyses of the Compressed Air Energy Efficiency Audit GFAA by Festo. Energy efficiency experts from Festo use an integrated approach to analyse the entire compressed air system, from the compressor to the application, and recommend measures to reduce energy consumption. Climate protection is also included in the service, since the ...
2023/02/13 | Globale Hannover Messe Press ... Il futuro del nostro pianeta presenta sfide importanti. Da un lato, si tratta di approvvigionare la popolazione ... Comunicati stampa (5) Immagini (24) Video (1) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2022/07/05 | Globale 19th International Press ... Sustainability in automation technology – more than a mega trend? Automation solutions may enable ... Comunicati stampa (7) Immagini (31) Video (2) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2020/07/01 | Globale Festo TechTalk 2020 In our Festo TechTalk, four experts from Festo are giving answers how we support our customers in this ... Comunicati stampa (4) Immagini (0) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG