Si prevede che il numero di veicoli a trazione elettrica in tutto il mondo crescerà di circa il 30% all'anno fino al 2030. Allo stesso tempo, i processi di produzione per i propulsori elettrificati stanno cambiando. Mentre i processi di produzione semi-automatici hanno dominato la produzione automobilistica tradizionale con motori a combustione fino ad oggi, la produzione di celle a batteria e motori elettrici si sta sempre più sviluppando in processi di produzione completamente automatizzati. In qualità di produttore leader di tecnologie di... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Globale Tutto sotto controllo, dalle celle della batteria ... Si prevede che il numero di veicoli a trazione elettrica in tutto il mondo crescerà di circa il 30% ... Leggi communicato stampa
Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for recycling in 2030. This inevitably raises the question of sustainability, as batteries are energy storage devices made from critical raw materials. Festo therefore not only offers modular automation concepts for cell production, the assembly of battery modules and packs and for platform integration, but also for dismantling and recycling or separating the materials. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Globale Automated processes for battery recycling Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for ... Leggi communicato stampa
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Globale Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Leggi communicato stampa
Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento impeccabile delle batterie. HAHN Automation Group ha quindi sviluppato un tester per la batteria che esegue un test completo delle unità mobili di accumulo dell'energia completamente automatico. Al centro dell'attenzione un cavalletto a 3 assi per prove ottiche e di tenuta, costituito da azionamenti elettrici Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/05/15 | Globale Batterie sicure per veicoli elettrici Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal ... Leggi communicato stampa
2024/11/08 | Global SPS 2024 - Il Summit sull'Automazione a Norimberga ... La fiera SPS a Norimberga, dal 12 al 14 novembre 2024, rappresenta un'opportunità imperdibile per l'industria dell ... Comunicati stampa (7) Immagini (11) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2024/06/24 | Globale Battery Show Europe 2024 Affidabile, economica, sostenibile: il ciclo di vita delle batterie - soluzioni dalla produzione delle celle fino al ... Comunicati stampa (4) Immagini (15) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2023/05/22 | Globale Battery Show Europe 2023 Affidabile, economico, sostenibile Il ciclo di vita circolare delle batterie: soluzioni dalla produzione delle celle ... Comunicati stampa (5) Immagini (17) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2023/03/17 | Global Tire Technology Expo 2023 March 21 to 23, 2023 Comunicati stampa (3) Immagini (8) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG