Batterie sicure per veicoli elettrici
La batteria EOLT di HAHN è una soluzione completa per testare i pacchi batteria. Tutti gli scenari di test rilevanti per il 90% di tutti i pacchi batteria disponibili sul mercato possono essere implementati sul sistema di test di fine linea perché il sistema può essere facilmente scalato a molte dimensioni. HAHN Automation Group offre tutto da un'unica fonte: dall'elettronica di potenza e apparecchiature di prova al software di test e automazione. "Grazie alla sua vasta esperienza nella tecnologia di test, l'azienda aiuta a definire le migliori strategie per ottimizzare i tempi di ciclo e garantire la qualità del prodotto mirata", afferma Christian Bubat, Global Business Development Manager presso HAHN Automation Group. L'azienda ha lavorato con il presidente della "Production Engineering of E-Mobility Components" (PEM) presso la RWTH Aachen University sullo sviluppo.
Andare sul sicuro
"Un nuovo concetto di protezione antincendio e sicurezza per il tester della batteria EOLT garantisce che, in caso di incendio, questo venga rilevato in modo affidabile", aggiunge Martin Sulzbacher, Responsabile R&D di HAHN Automation Group. In tal caso, la batteria viene sigillata automaticamente per contenere il fuoco e quindi trasportata automaticamente in un'area sicura. I filtri antifumo impediscono la contaminazione dell'ambiente. "Gli incendi nelle fabbriche di batterie a volte hanno portato a un arresto della produzione di due settimane perché le sale dovevano essere ampiamente pulite e decontaminate a causa dei fumi tossici", continua Sulzbacher.
Questo è tutto per il concetto di sicurezza. Ma come funziona un test della batteria? "Non saremmo HAHN Automation Group se non lasciassimo nulla di intentato nell'automatizzare ogni fase del processo", continua Bubat. Il primo passo è guidare una batteria con un AGV semovente nel tester della batteria. Il pacco batteria viene contattato con spine tramite un accoppiamento standardizzato che è stato sviluppato in casa, mentre viene caricato e scaricato di nuovo. Un test ad alta tensione completa la routine di test elettrici. Per verificare la tenuta di una batteria, viene riempito con elio.
Una lancia ad elio per il test delle perdite e una telecamera per il test ottico sono attaccate agli azionamenti elettrici EGC a portale a 3 assi di Festo. Gli assi sono azionati da motori EMMT-AS e controllati da controllori CMMT-AS di Festo. Ciò significa che il pacchetto di azionamento e controllo sono perfettamente abbinati.
Prova precisa
Il cavalletto dell'asse sposta e posiziona questi due sensori lungo tutti i bordi del pacco batterie per rilevare eventuali perdite dall'alloggiamento della batteria e dall'unità di raffreddamento. La telecamera controlla che tutte le piastre e gli adesivi siano montati correttamente e che il pacco batterie sia trattato correttamente e rileva eventuali danni meccanici. Un test del sistema di gestione della batteria controlla la comunicazione e valuta i sensori.
"Come dimostrano le singole fasi di processo, guardiamo al tema del test delle batterie dal punto di vista dell'automazione. Il tester della batteria combina diversi test e potrebbe essere in funzione per 24 ore in tre turni", spiega Bubat. È quindi importante che HAHN Automation Group possa lavorare anche con partner di automazione affidabili e fornitori che comprendano i compiti e gli obiettivi di HAHN Automation Group.
Progettazione e simulazione veloci
"Come in molti progetti di automazione precedenti, è stato dimostrato che Festo è il partner giusto e affidabile a livello globale nella tecnologia di automazione elettrica e pneumatica", aggiunge Head of Development Sulzbacher. La partnership con Festo inizia già dalla progettazione e dalla selezione dei prodotti: "Strumenti di progettazione e simulazione facili da usare semplificano il nostro lavoro", continua. Grazie alla lunga collaborazione, conoscono da tempo i prodotti di automazione Festo e possono utilizzarli in modo preciso e specifico. I progettisti HAHN Automation Group possono trovare i prodotti giusti per lo sviluppo di nuove macchine e sistemi in modo affidabile, rapido e senza dispendiosi calcoli.
Informazioni su HAHN Automation Group:
HAHN Automation Group offre alle aziende manifatturiere soluzioni di automazione e robotica preconfigurate per un ambiente di produzione high-tech. Grazie a concetti modulari, i sistemi possono essere progettati in modo ottimale in linea con le condizioni di produzione del cliente e si può così ottenere il grado di automazione richiesto. Oltre alle soluzioni di assemblaggio, HAHN Automation Group offre una vasta gamma di sistemi di test sia come soluzioni integrate che stand-alone. Il portafoglio spazia dai tester di fine linea ai sistemi di test dinamici e ai test multi-sensore.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.