Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to be able to offer manufacturers of medical and laboratory equipment solutions from a single source. To this end, Festo is taking over the production systems and processes for manufacturing these complex plastic manifolds from Carville, a leading company in this field. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/06/06 | Global Festo Expands its Portfolio with Multilayer ... Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) ... Leggi communicato stampa
I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione mondiale in continua crescita. Tuttavia, il cambiamento climatico, le infestazioni e le malattie minacciano l'agricoltura. Per supportare lo sviluppo di semi resistenti e renderli disponibili all'agricoltura, i selezionatori di piante hanno bisogno di enormi quantità di DNA. Proprio per questo motivo, Synchron Lab ha sviluppato la "fabbrica di DNA", automatizzata con sistemi di movimentazione, assi elettrici, pinze pneumatiche e sensori Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/06 | Globale Germania Una vera fabbrica modulare di DNA I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione ... Leggi communicato stampa
I dispositivi portatili per la ventilazione respiratoria, i bioreattori o la dosatura di gas inerti si basano tutti sulla massima dinamica di controllo. Il regolatore di portata proporzionale VEMD di Festo offre proprio questa caratteristica. Inoltre, il costo è notevolmente ridotto rispetto alle soluzioni comparabili per il controllo dell'aria, dell'ossigeno e dei gas inerti. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/06 | Globale Germania Regolatore di portata proporzionale silenzioso ... I dispositivi portatili per la ventilazione respiratoria, i bioreattori o la dosatura di gas inerti ... Leggi communicato stampa
Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono enorme importanza a elevati rapporti di flusso dei campioni. Nonostante personale di laboratorio altamente qualificato, questa domanda non può più essere soddisfatta. L'automazione dei processi di laboratorio è inevitabile, ecco perché MolGen, ha sviluppato PurePrep TTR, che può preparare 320 campioni di pazienti all'ora, per la successiva elaborazione molecolare. L'azienda olandese utilizza la tecnologia di automazione specifica per laboratori di... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/06 | Globale Rapporti di flusso di campioni estremamente ... Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono enorme ... Leggi communicato stampa
2022/06/15 | Globale Analytica 2022 June 21st to 24th 2022 Comunicati stampa (4) Immagini (10) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG