2024/06/06
ID: 4804

Festo Expands its Portfolio with Multilayer Manifolds

Manufacturers of medical and laboratory equipment now receive solutions from a single source

Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to be able to offer manufacturers of medical and laboratory equipment solutions from a single source. To this end, Festo is taking over the production systems and processes for manufacturing these complex plastic manifolds from Carville, a leading company in this field.

The British company Carville will cease operations in mid-2024 as the owner is retiring and has not found a successor for the business. This will enable Festo to produce complex plastic manifolds according to the specific requirements of customers in the medical technology and laboratory automation sectors in the future, thereby expanding its portfolio. Multilayer manifolds are key products for the connection of fluidic components and the distribution of liquids and gases in fluidic systems. Compared to conventional tubed or machined systems, they offer the possibility of significantly increasing integration density and process reliability.

 

Microfluidic solutions as a combination of multilayer manifolds and valves

The highly specialized HADB technology (High Accuracy Diffusion Bonding) used here enables the precise production of manifolds made of acrylic and Ultem and, thanks to the high geometric precision, also allows microfluidic applications to be implemented intelligently. HADB technology leads to competitive advantages, particularly in medical technology, diagnostics and the life sciences. In combination with the media-separated valves of the VYKA, VYKB and VYKC series, Festo can thus offer microfluidic solutions from a single source.
 

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

© Festo SE & Co. KG
Multilayer Manifold
Multilayer manifolds for manufacturers of medical and laboratory equipment: in future, Festo will offer these in combination with media-separated valves from a single source. 

Persona di contatto globale

Condividi comunicato stampa