Il regolatore di portata in massa VEFC di Festo è la scelta ideale ovunque sia necessario un controllo preciso dei gas inerti. Grazie alla tecnologia piezoelettrica, offre un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è particolarmente adatto per l'uso nella produzione di elettronica, nell'industria alimentare e in altre applicazioni che richiedono l'utilizzo di gas di protezione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/09/18 | Globale Controllo preciso dei gas inerti Il regolatore di portata in massa VEFC di Festo è la scelta ideale ovunque sia necessario un ... Leggi communicato stampa
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta aprendo nuove prospettive per la pneumatica. Con questa tecnologia, ad esempio, la compatta unità di valvole proporzionale VTEP raggiunge un controllo di pressione estremamente sensibile, fino a meno di 1 mbar, ideale per applicazioni come la lucidatura di wafer nella produzione di chip o applicazioni di patch clamp nel life science. Inoltre, la Pneumatica Controllata utilizza piezo-valvole ad alta precisione, per ridurre il consumo di aria compressa... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/04/24 | Globale Balzo tecnologico per la pneumatica grazie al ... La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta ... Leggi communicato stampa
La produzione di pneumatici e quella di wafer sembrano non avere assolutamente nulla a che fare l'una con l'altra. In termini di tecnologia di automazione, tuttavia, utilizzano la stessa tecnologia: la pneumatica controllata. Ecco perché Festo ha ulteriormente sviluppato la tecnologia dell'aria compressa per rendere la pneumatica sostenibile, risparmiare risorse ed incrementare l’efficienza energetica. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/11 | Globale Verso il futuro con la pneumatica controllata La produzione di pneumatici e quella di wafer sembrano non avere assolutamente nulla a che fare l ... Leggi communicato stampa
Precise, energy-saving, silent and fast – for the first time, piezo technology makes gas handling in medical technology and laboratory automation truly efficient. What are the differences compared with proportional solenoid valves? How can specialists in medical technology and laboratory automation easily integrate piezo components into their systems and devices? Festo, the automation specialists, will provide clear answers to these and many more questions in the life science webinar. When? On Wednesday, 6 October 2021 from 3:30 to 4:30 pm... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/09/20 | Global How piezo technology more efficiently regulates ... Precise, energy-saving, silent and fast – for the first time, piezo technology makes gas handling in ... Leggi communicato stampa