Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/06/20 | Global Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical ... Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that ... Leggi communicato stampa
L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio di microcamere sono solo una selezione dei processi adesivi che rappresentano le competenze di dosaggio di ViscoTec. Ora l'azienda ha presentato unità di applicazione a cartuccia progettate per l'alimentazione precisa e pulita di adesivi, paste e siliconi di diverse viscosità, supportate da un modulo di controllo pneumatico fornito da Festo direttamente alla linea di assemblaggio ViscoTec, come modulo pronto per l'installazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/11/22 | Global Dosaggio ad alta precisione con diverse viscosità L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio ... Leggi communicato stampa
Il degassing and sealing sono processi chiave nella produzione di celle della batteria, che seguono direttamente il contatto iniziale delle celle della batteria con la tensione elettrica. Le celle della batteria vengono perforate ed estratto il gas di formazione prodotto durante il contatto. Gli attuatori pneumatici ed elettrici di Festo vengono utilizzati per movimentare e perforare le celle della batteria. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/11/16 | Global Degassing affidabile nella produzione di celle di ... Il degassing and sealing sono processi chiave nella produzione di celle della batteria, che seguono ... Leggi communicato stampa
Con Handling Guide Online, i progettisti possono creare il giusto sistema di movimentazione Festo, pronto per l'installazione, in tempi record, che si tratti di un portale con superficie lineare e planare 2D, un portale 3D o un nuovo sistema a sbalzo 3D. Ora non solo possono progettare robot cartesiani estremamente compatti o estremamente dinamici, utilizzando l'intuitivo software di configurazione e ordinazione, ma possono anche beneficiare del servizio di schemi elettrici di Eplan e dei file di messa in servizio. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/11/15 | Globale Il giusto sistema di movimentazione in pochi ... Con Handling Guide Online, i progettisti possono creare il giusto sistema di movimentazione Festo ... Leggi communicato stampa
2026/01/13 | Globale Gran Bretagna Productronica 2025 La fiera leader mondiale per lo sviluppo e la produzione di elettronica Comunicati stampa (5) Immagini (9) Visualizza la cartella stampa Immagine Sebastian Resch Photography
2023/11/13 | Global Productronica 2023 La fiera leader mondiale per lo sviluppo e la produzione di elettronica, in cui Festo presenta le ultime innovazioni e ... Comunicati stampa (7) Immagini (22) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG