Skill 04 Mechatronics
© WorldSkills
Skill 04 Mechatronics
Mechatronics combines different technologies such as mechanics, electronics, and information technology.
Skills change the world
© WorldSkills
2022/09/22
|
Globale
WorldSkills Competition 2022 Special Edition in Stuttgart
After the cancellation of WorldSkills 2022 in Shanghai due to COVID-19 restrictions in China, new opportunities ...
Leggi comunicato stampa
After the cancellation of WorldSkills 2022 in Shanghai due to COVID-19 restrictions in China, new opportunities came up for the WorldSkills competition: The WorldSkills Competition 2022 Special Edition will be held decentralized in 15 countries. Germany benefits directly from this: 9 of 62 competitions will take place in Germany, three of them in Stuttgart, at the beginning of October parallel to the Motek and Vision industrial trade fairs. This gives ...
© Festo SE & Co. KG
2022/09/10
|
Globale
Remote IO system taken to a whole new level
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised ...
Leggi comunicato stampa
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised valve terminals from Festo to be integrated into major host systems in a flexible and scalable way. Another advantage of CPX-AP-I is its seamless connectivity from the field level right through to the cloud, providing access to features such as predictive maintenance. This makes digitalisation incredibly easy.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
A remote IO system that is all set for the future of digitalisation: CPX-AP-I from Festo. (Photo: Festo SE & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
2022/09/20
|
Globale
Dal vuoto alla bottiglia ad alta pressione
Grazie all’utilizzo di componenti pneumatici ad alta pressione, le macchine di stiro-soffiaggio ...
Leggi comunicato stampa
Grazie all’utilizzo di componenti pneumatici ad alta pressione, le macchine di stiro-soffiaggio raggiungono una produzione per stazione di soffiaggio compresa tra 1.000 e 3.000 bottiglie in PET all'ora. La chiave di questo successo è un controllo preciso mediante valvole e unità di valvole e la corretta preparazione dell'aria compressa. Le soluzioni Festo a livello di componenti si sposano con i servizi e i software di ...
© Festo SE & Co. KG
Blocco valvole ad alta pressione
Controllo preciso per la pneumatica ad alta pressione – con un blocco valvole Festo (immagine: Festo SE & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
Laboratorio ad alta pressione
Laboratorio ad alta pressione Festo: qui vengono sviluppati componenti di pneumatici ad alta pressione, fino a 40 bar, per la produzione di bottiglie in PET nel processo di stiro-soffiaggio per macchine lineari e rotative (Immagine: Festo SE & Co....
© Festo SE & Co. KG
2022/09/20
|
Globale
L'intelligenza artificiale genera un tesoro di dati
Ogni giorno, i sensori negli impianti di produzione raccolgono enormi quantità di dati. Tuttavia, le ...
Leggi comunicato stampa
Ogni giorno, i sensori negli impianti di produzione raccolgono enormi quantità di dati. Tuttavia, le aziende raramente si rendono conto di quanto sia preziosa la corretta valutazione di grandi quantità di dati, il cui potenziale rimane sconosciuto. Il Gruppo Heubach ha avuto un'esperienza simile. Con l'intelligenza artificiale Festo AX, è stato dimostrato che è possibile ottenere vantaggi in termini di manutenzione, ...
© Festo SE & Co. KG
Eberhard Klotz
Eberhard Klotz, esperto di digitalizzazione presso Festo
© Festo SE & Co. KG
Dashboard della soluzione Festo AX
Dashboard della soluzione Festo AX per la produzione di pigmenti a Heubach