Remote IO system taken to a whole new level
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised valve terminals from Festo to be integrated into major host systems in a flexible and scalable way. Another advantage of CPX-AP-I is its seamless connectivity from the field level right through to the cloud, providing access to features such as predictive maintenance. This makes digitalisation incredibly easy.
CPX-AP-I lets users from the general machine building, automotive or electronic sectors transmit their machines' process data in real time. Up to 500 participants can be connected to the main systems with a cable length of up to 50 m between the modules. The benefit is that existing valve terminals from Festo can be easily integrated into the new system, so that nothing changes in terms of the pneumatic control sequence. An aspect that is forward-looking but already a reality is the system's connection to the IoT gateway CPX-IOT from Festo, enabling status data to be exchanged in cloud systems.
A digitalisation all-rounder
The all-rounder amongst remote IO systems is equipped with IO-Link technology as well as IO-Link device tool, simplifies commissioning without the need for additional software tools and has a plug-in for the Festo Automation Suite and for using a web server, all tailored to each customer's needs.
This makes the system perfect for applications in which installation space, decentralisation and digitalisation are key. Based on the new AP system communication from Festo, CPX-AP-I ensures fast and seamless communication in all common host environments. This gives users a machine design that meets the requirements of the digital factory of the future.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.