© Festo SE & Co. KG
Sistema di movimentazione pile ILLIG con assi Festo EGC-HD
Sistema di movimentazione pile: secondo ILLIG, gli assi elettrici EGC-HD con guida per impieghi gravosi per velocità e precisione elevate, nonché l'asse a sbalzo estremamente rigido ELCC del sistema di assi modulari Festo, hanno dimostrato di...
© ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
Sistema di termoformatura ILLIG RDF 85
Sistema con interfaccia utensile adattiva e variabile: la flessibilità della nuova termoformatrice RDF 85 della linea di prodotti RedLine consente l'installazione di sistemi di utensili di concorrenti di mercato.
© ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
Imballaggio termoformato ILLIG
ILLIG è particolarmente orgogliosa dell'ILLIG Technology Center: qui l'azienda collabora con produttori di prodotti di marca e imballaggi del settore alimentare e non, per testare nuovi materiali e forme di imballaggio.
© Festo SE & Co. KG
2022/04/29
|
Globale
La sicurezza prima di tutto
Con il tubo PUN-H-F e il raccordo a innesto in acciaio inossidabile NPQR, i produttori di macchine per alimenti ...
Leggi comunicato stampa
Con il tubo PUN-H-F e il raccordo a innesto in acciaio inossidabile NPQR, i produttori di macchine per alimenti e confezionamento vanno sul sicuro. Questa combinazione di componenti Festo garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare. Inoltre, Festo mette a disposizione combinazioni di tubi e raccordi adatte per altre situazioni estreme.
© Festo SE & Co. KG
Tubo PUN-H-F con raccordo a innesto NPQR
Sul sicuro: la combinazione del tubo PUN-H-F e del raccordo a innesto in acciaio inossidabile NPQR di Festo, garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza alimentare per i produttori di macchine per alimenti e confezionamento.
© Festo SE & Co. KG
Tubo PUN-H-F
Tubi PUN-H-F: Per un utilizzo altamente versatile nelle applicazioni alimentari, la variante di colore “naturale” può essere utilizzata anche in applicazioni con ossigeno gassoso.
© Festo SE & Co. KG
SDBT Cylinder sensor
Faster assembly times and more reliable cylinder switching are two advantages of the latest pneumatic innovation from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Screenshot GUI of pressure and vacuum generator PGVA
Simple: with a PC and the GUI software, the necessary parameters can be transferred via the COM or Ethernet port.