© Festo Didactic SE
2022/06/13
|
Globale
Lo sviluppo delle competenze in risposta alla carenza di lavoratori qualificati
Con la digitalizzazione e lo Smart Working sono emerse richieste di nuove forme di apprendimento e metodi di ...
Leggi comunicato stampa
Con la digitalizzazione e lo Smart Working sono emerse richieste di nuove forme di apprendimento e metodi di insegnamento. "Festo Didactic si è adattata a questa tendenza e ha sviluppato il portale di apprendimento digitale Festo LX, la Festo Learning Experience", riferisce la dott.ssa Ute Gebhard, responsabile della formazione e dell'apprendimento digitale in Festo Didattica. Il portale di apprendimento online fornisce video, ...
© Festo SE & Co. KG
Il dottor Oliver Jung con gli SDG
Festo ha allineato la sua strategia di sostenibilità con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, rilevanti per l'azienda, le quali mirano principalmente a essere neutrali dal punto di vista climatico nelle sue sedi...
© Festo SE & Co. KG
Festo QANT_3
The algae are fed to the Q.ANT sensor automatically and continuously by special microfluidic components from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Festo QANT_2
A major challenge is to accurately determine the amount of biomass. For this, Festo relies on quantum sensor technology from Q.ANT.
© Festo SE & Co. KG
Festo QANT_1
The Festo developer connects the microfluidic pumps to the Q.ANT sensor to supply the algae fluid.
© Festo SE & Co. KG
VTUG
Reliable: The cylinders are controlled by the VTUG valve terminal.
© Festo SE & Co. KG
2022/05/27
|
Globale
Save 30 per cent volume
Portugal is the cork world champion: with the largest acreage under cork oaks, the Portuguese are also the ...
Leggi comunicato stampa
Portugal is the cork world champion: with the largest acreage under cork oaks, the Portuguese are also the largest cork exporters worldwide. Although cork itself is light, it is all the more voluminous if it is packaged inefficiently. In order to save energy and CO₂ emissions during transport, the ESI Group developed a system for packaging corks that requires 30 per cent less packaging volume and does without plastic. On board: automation ...
© Festo SE & Co. KG
DSNU
Robust: the 20 DSNU round cylinders from Festo's core range press the corks together while they are sucked in by the vacuum cups.
© Festo SE & Co. KG
Cork packaging_2
The robot arm sucks in the corks with vacuum suction cups on its gripper and places them in the cartons to save space.