© Festo SE & Co. KG
FinRay Gripper
La pinza FinRay di Festo offre dita di presa che si adattano al pezzo. Ciò consente una presa sicura e tattile di pezzi con malleabilità plastica, come le celle a sacchetto.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
Il sistema IO remoto CPX-AP-I integra perfettamente tutti gli IO e i partecipanti IO-Link, come sensori e unità di valvole, nella rete di comunicazione dell'impianto. Ciò garantisce una comunicazione senza interruzioni dal pezzo in lavorazione...
© Festo SE & Co. KG
Sistema di movimentazione cantilever assi mandrino ELGT
Un sistema di movimentazione a sbalzo basato su assi mandrino ELGT garantisce un carico e scarico dinamico e sicuro della camera di processo.
© Festo SE & Co. KG
Camera di processo di degassing
Il cuore dell'applicazione è la camera di processo. Attuatori pneumatici ed elettrici manipolano lance cave e perforano le celle della batteria.
© Festo SE & Co. KG
2021/11/16
|
Globale
Degassing affidabile nella produzione di celle di batteria
Il degassing and sealing sono processi chiave nella produzione di celle della batteria, che seguono ...
Leggi comunicato stampa
Il degassing and sealing sono processi chiave nella produzione di celle della batteria, che seguono direttamente il contatto iniziale delle celle della batteria con la tensione elettrica. Le celle della batteria vengono perforate ed estratto il gas di formazione prodotto durante il contatto. Gli attuatori pneumatici ed elettrici di Festo vengono utilizzati per movimentare e perforare le celle della batteria.
© Festo SE & Co. KG
Martin Stadler, ViscoTec
"Offriamo ai nostri clienti un servizio in cui conduciamo test per le loro applicazioni nei laboratori ViscoTec, al fine di elaborare il corretto rapporto di miscelazione e le quantità di adesivo da utilizzare a diverse viscosità", spiega Martin...
© Festo SE & Co. KG
Christian Heidinger, ViscoTec
“Avere il modulo consegnato pronto per l'installazione da Festo ci fa risparmiare tempo e fatica, poiché sappiamo che possiamo installarlo direttamente nel dispositivo di applicazione della cartuccia senza alcuna regolazione e possiamo fare...
© Festo SE & Co. KG
2021/11/22
|
Globale
Dosaggio ad alta precisione con diverse viscosità
L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio ...
Leggi comunicato stampa
L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio di microcamere sono solo una selezione dei processi adesivi che rappresentano le competenze di dosaggio di ViscoTec. Ora l'azienda ha presentato unità di applicazione a cartuccia progettate per l'alimentazione precisa e pulita di adesivi, paste e siliconi di diverse viscosità, supportate da un modulo di controllo ...
© Festo SE & Co. KG
Modulo di controllo per ViscoTec
Il cuore del sistema: il modulo di controllo fornito da Festo, pronto per l'installazione, monitora la pressione e la qualità dell'applicazione dell'adesivo, indipendentemente dalla temperatura e dalla viscosità.
© Festo SE & Co. KG
Dashboard Festo and FlexFactory
Festo's maintenance software Smartenance collects data and makes it available to FlexFactory's Risk Balance Board via a Digital Financial Twin. This allows individual process steps on the shop floor to be evaluated and continuously...