© Festo SE & Co. KG
Valvola a sede inclinata VZXA
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione rapidi e affidabili.
© Festo SE & Co. KG
Pressa indurente
Con il Festo Motion Terminal VTEM è ora possibile ottenere potenziali risparmi per le operazioni di carico nelle presse per il trattamento dei pneumatici.
© Festo SE & Co. KG
Macchina per la costruzione di pneumatici
Materiale per pneumatici perfetto per la macchina per la produzione di pneumatici con pressa a caldo: il Festo Motion Terminal VTEM ora controlla le diverse pressioni sullo strato di gomma in modo molto semplice e preciso utilizzando una Motion App.
© Festo SE & Co. KG
AZO CleanDock 3
The pneumatic drives are controlled by the modular, electrical terminal CPX with integrated controller CEC and valve terminal MPA.
© Festo SE & Co. KG
AZO CleanDock 2
The passive section is docked to the active section using pneumatic linear drives from Festo.
© Festo SE & Co. KG
AZO CleanDock 1
The AZO CleanDock – controlled by the automation platform CPX.
© Festo SE & Co. KG
Head Office
Head Office of Festo in Esslingen a.N., Germany (Photo: Festo SE & Co. KG)
2018/04/17
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
Duerkopp Adler 2
Buttonholes are not only functional but also have a visual aspect. However, in textile manufacturing there is generally very little time to produce them.
© Festo SE & Co. KG
Duerkopp Adler_VUVG
The automatic eyelet buttonholer 581 from Dürkopp Adler delivers the necessary speed. Thanks to the compact Festo solenoid valves VUVG, it takes just under four seconds to create a buttonhole.