© Festo SE & Co. KG
Static welding equipment
For static welding gun systems: A fast and precise pivot arm brings the electrode milling device, the so-called tip dresser, to the electrodes after 150 spot welds have been completed.
© Festo SE & Co. KG
Tip Dresser
Tip dresser for articulated-arm robots: On the right the two holes for electrode milling, and on the left the compact housing with the vision system which provides the data for repositioning the electrodes.
© Festo SE & Co. KG
Welding process
Faster and more reliable: Volvo is constantly improving its welding processes.
© Festo SE & Co. KG
E2M Module
All-round service unit component: fitted with sensors gathers data from the energy efficiency module MSE6-E2M from Festo that can be evaluated to counteract deviations.
© Festo SE & Co. KG
Multi-Carrier-System 2
Siemens e Festo presentano un innovativo concetto di azionamento e controllo per motori lineari, progettato per offrire soluzioni flessibili ed efficienti ad alte prestazioni, per applicazioni a ciclo breve.
© Festo SE & Co. KG
Multi-Carrier-System
Integrazione perfetta: il Multi-Carrier-System (MCS®) nel sistema di trasferimento Bosch Rexroth TS 2plus.
© Festo SE & Co. KG
Sega a nastro linea 3
Trasporto, bloccaggio, centraggio: i cilindri a norma DNC e ADN possono gestire polvere e trucioli di legno.
© Festo SE & Co. KG
Sega a nastro linea 2
Estremamente robusto: le unità di valvole CPX/VTSA, con diversi moduli bus di campo, da PROFINET a EtherNet/IP e da Modbus® a DeviceNet.
© Festo SE & Co. KG
Sega a nastro linea 1
Uno per uno: man mano che i tronchi passano attraverso ciascuna stazione del sistema modulare, la distanza tra loro si riduce.
© Festo SE & Co. KG
Sawmill
Nel mezzo dei boschi svedesi: la segheria Sävar Såg, di proprietà del fornitore svedese di legname Norra Timber.